South Korea | 한국어

표준 관련 정보

수동으로 조작하는 박스 리프트의 상하 이동 속도가 낮을 경우 눌림 사고를 방지하기 위한 추가 안전 조치를 취할 필요가 없다고 하면 맞는 말일까요?

수동으로 조작하는 박스 리프트의 상하 이동 속도가 낮을 경우(분당 2m 한도), 화물을 아래나 위로 옮길 때 압박 사고가 발생할 것에 대비하여 추가 안전 조치(안전 울타리, 라이트 그리드, 압력 감지 테두리)를 취할 필요가 없다고 하면 맞는 말일까요? 관련된 C 표준이 있을까요(예: 리프팅 테이블을 위한 DIN 1570)?

일반적으로 리프팅 기기는 위험성 평가를 수행해야 합니다. 이 위험성 평가에 따라 리프팅 기계를 제작하고 안전 수단을 추가해야 합니다.

만일 리프팅 기기가 EN 1570-1의 적용 대상이라면 이 표준의 요구사항을 충족해야 합니다.


상세 정보:

기계류 안전의 첫걸음: 위험성 평가