South Korea | 한국어

표준 관련 정보

기계의 제어 캐비닛은 DIN EN 61439-1 또는 DIN EN 60204-1 중에서 어느 쪽의 구속을 받습니까?

... 우리는 종종 기계 제작자에게 기계용 기성품 제어 캐비닛을 공급합니다. 이 경우에, 저전압 스위치기어와 컨트롤기어로 구성된 제어 캐비닛은 DIN EN 61439-1을 따라야 합니까? 아니면 DIN EN 60204-1를 적용해야 합니까?


표준은 구속력이 없습니다. 표준은 지침의 사양을 준수하기 위한 기본적인 도구일 뿐입니다.

질의하신 사안은 EMC 또는 저전압 지침의 적용 대상일 가능성이 높습니다.

이 문제는 게시판상에서 답해드리기 어렵습니다. 하지만 참고가 되도록 2가지 상황을 예로 들어보겠습니다.

1) 귀하가 제어 캐비닛을 제작만 하는 경우(고객이 전기 설계를 담당)
이 경우, 고객은 기계와 함께 제어 캐비닛의 CE 인증을 받아야 합니다.
2) 귀하가 전기 설계를 담당했다면, 제어 캐비닛에 대한 CE 인증을 받고, 저전압 지침과 EMC 지침에 따른 적합성 선언서를 작성하여 이를 제어 캐비닛과 함께 제공해야 합니다. 유럽 관보(Official Journal of the EU)에서 이들 지침을 위해 공시된 모든 관련 표준을 확인할 수 있습니다.

질의하신 설치 시스템과 제어 캐비닛에 사용된 구성요소에서 대해 고려할 정확한 표준은 지금까지는 정확히 판단하기 어렵습니다. 권장: 범위는 표준별로 정의됩니다. 이것을 기초로 하여, 표준을 왜 적용했는지 (또는 왜 적용하지 않았는지) 문서로 작성하십시오.