규범적 배경
EN 619에 따라 다음이 적용됩니다:
- 연속 흐름 컨베이어 높이가 최소 1m 이상이고 그 자체가 장애물로 사용되는 경우, 이 컨베이어는 바닥에 고정되어야 하고 컨베이어 아래의 개구부는 폐쇄해야 합니다.
- 위험 지점에 접근하기 위해 연속 흐름 컨베이어를 이용하려고 할 것이 예상되는 경우에는 위험성 평가에 따라 이러한 접근을 어렵게 만들어야 합니다.
이 경우 EN ISO 13857을 적용할 수 있습니다. EN ISO 13857에 따라 다음이 적용됩니다:
다음은 EN ISO 13857의 표에서 각주로 언급되어 있습니다.
- 1m 미만의 구조물은 접근을 충분히 제한하지 못하기 때문에 포함되지 않습니다.
- 1.4m 보다 낮은 구조물은 추가 보호 조치 없이는 사용하면 안 됩니다.
결론:
만일 연속 흐름 컨베이어가 위험 지점 접근을 위해 사용될 것이 예상된다면, 이 지점을 위험성 평가에서 고려해야 합니다. 이 경우 3단계 계획에 따라 추가적인 조치가 이루어져야 합니다(순서를 반드시 지킬 것).
- 설계
- 기술
- 사용자 정보
다음과 같은 조치가 가능합니다:
- 커버 / 안전 펜스
- 입구 터널
- 라이트 빔 장치 / 라이트 그리드
하지만 이는 개별 적용 분야에 따라 달라집니다. 기계의 작업 할당은 보장되어야 합니다.