(카테고리 4에 따라 설계된) 회로를 단순화하기 위해 가능한 한 많은 비상정지 푸시버튼을 직렬로 연결해도 되나요?

카테고리 4 아키텍처에서는 비상정지 장치가 보조적인 안전 보호 장치이기 때문에 비상정지 푸시버튼의 직렬 연결이 허용됩니다.

비상정지 장치는 위험한 상황에서만 작동될 것이며, 작동된다 하더라도 한 개의 비상정지 푸시버튼만이 작동될 것으로 간주됩니다.
운영자는 산업 안전 규정에 따른 위험성 평가의 일환으로 안전 기능을 검사할 점검 주기와 검사 형식을 설정해야 합니다.

이 경우 한계는 무엇인가요?
한계는 필요한 퍼포먼스 레벨에 달렸습니다. 다수의 안전 구성요소를 직렬로 연결하면 전제적인 효과가 낮아지기 때문입니다. 비상정지 푸시버튼을 직렬로 연결하여 필요한 PL에 도달할 수 있다면 몇 개를 연결하든 상관없습니다.

모든 스위치는 EN ISO 13849 규격 상 SRP/CS로 평가되나요?
안전성 평가에서는 모든 비상정지 스위치를 직렬로 연결할 수 있습니다. 즉, 하나의 SRP/CS만 생성하면 됩니다. 하지만, 위에서 설명한 대로 직렬 연결은 PL을 떨어뜨릴 수 있으므로 여러 개의 SRP/CS를 생성하는 것이 좋습니다.

 

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기술 지원

전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr

이 문서가 도움이 되었습니까?