South Korea | 한국어

안전 관련 장비

작동 모드 선택기 스위치는 안전하게 평가되어야 합니까?

기계류 지침 (MD) 2006/42/EC와 관련 표준에 따르면, 기계가 다양한 안전성 레벨을 요구하는 여러 개의 작동 모드나 제어 시퀀스를 가지는 경우 작동 모드 선택기 스위치[OMSS]는 항상 시스템에 존재해야 합니다.

OMSS에 적용되는 최소 요구사항:

  • 각 스위치 위치는 독점적으로 하나의 작동 모드를 활성화 함.
  • OMSS의 작동만으로는 플랜트/기계 작동이 시작되지 않음
  • 선택한 작동 모드는 플랜트/기계의 모든 다른 제어 기능에 우선함. 예외: 비상정지/비상 전원차단

OMSS의 안전한 평가는 기계류 지침이나 관련 표준에서 명확하게 규정하고 있지 않습니다. 여기서 일부 제품 관련 표준(C 표준)은 예외입니다. 그럼에도 불구하고, "각 스위치 위치는 하나의 작동 모드만 활성화 할 수 있다"는 요구사항은 OMSS의 안전한 평가에 의해서만 충족할 수 있습니다. 표준 컨트롤러를 안전 측면에서 카테고리에 할당할 수 없으므로, 어느 쪽도 OMSS를 안전하게 평가할 수 없습니다.