여기에서 기계류 안전, 산업 안전 규정, 지침, 표준에 관한 답변을 찾을 수 있습니다. 또는, 구체적인 질문을 통해 전문가에게 자문을 구할 수도 있습니다.
FAQ: 법규 및 표준
기계류 안전에 관련된 답변을 찾고 있습니까?
FAQ 개요: 법규 및 표준
카테고리
필터 초기화
- 기계에서 비상정지 장치가 작동된 경우, 각 개별 기계마다 리셋/승인해야 하나요?
- 단일 및 이중 채널 비상정지 장치를 한 공장에서 함께 사용할 수 있나요?
- 구역 정지 푸시버튼은 무슨 색이어야 하나요?
- 유능한 인력이란 어떨 때 언급되나요?
- 언제 컨베이어 라인이 더 이상 접근 불가능한 것으로 간주되나요?
- 예를 들어 컨베이어가 폐쇄되지 않았을 때 컨베이어의 감소 속도가 어느 정도여야 하는지 규정하는 규격이 있나요?
- 규격 EN ISO 12100에서는 무엇이 달라졌나요?
- Type A, B, C 규격에는 어떤 차이가 있나요?
- (카테고리 4에 따라 설계된) 회로를 단순화하기 위해 가능한 한 많은 비상정지 푸시버튼을 직렬로 연결해도 되나요?
- 작동 모드 선택 스위치는 안전하게 평가되어야 하나요?
- 기계 조립체란 무엇을 의미하나요?
Contact
Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
기술 지원
전화: +82 31 778 3390
E-메일: techsupport@pilz.kr
이 문서가 도움이 되었습니까?