비교 0
비디오 튜토리얼
South Korea | 한국어
개의 제품을 비교

SecurityBridge

SecurityBridge로 안전하게!

SecurityBridge는 필츠 제어 시스템을 임의 조작으로부터 보호합니다.

산업 보안 분야를 위한 제품 SecurityBridge를 소개합니다. SecurityBridge는 구성 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2자동화 시스템 PSS 4000을 무단 접근을 통한 임의 조작으로부터 보호합니다. 따라서 무단 접근과 임의 조작을 허용하지 않으며, 직원의 안전과 기기의 가용성을 보장할 수 있습니다!

SecurityBridge, 2019년 GIT Security Award 수상

GIT Security Award

어플리케이션 방화벽 SecurityBridge가 GIT Security Award에서 3위를 차지했습니다. 이 상은 2018년 11월 27일, 독일 뉘른베르크에서 열린 SPS IPC Drives 박람회에서 시상되었습니다. 

GIT Security Award는 국제적인 시상식입니다. 총 6개 범주에서 가장 많은 표를 획득한 3개의 혁신적 제품이 선정되었습니다. SecurityBridge는 “카테고리 A – 자동화, 사이버 보안 분야의 안전과 IT 보안” 부문에서 경합했습니다. 고객, 협력업체, 기업 참가자, 그리고 GIT SICHERHEIT, GIT SECURITY 및 messtec drives Automation 잡지 구독자에게 확신을 주어 14개 이상의 결선 후보 제품들을 제치고 이 상을 수상하였습니다.

다음은 SecurityBridge를 사용하는 방법입니다.

SecurityBridge는 PNOZmulti 베이스 유닛 또는 PLC 컨트롤러 PSSuniversal PLC의 업스트림에 연결할 수 있습니다. SecurityBridge는 하나 이상의 클라이언트 PC(구성 PC)에 대해 가상 사설망(VPN)을 구축할 수 있는 VPN 서버 역할을 합니다. 따라서 PC와 기기 간의 연결이 보호됩니다. 적절한 권한을 가진 사용자만이 프로젝트의 구성을 변경할 수 있습니다. 이는 권한이 없는 사용자보안 네트워크에 접근하는 것을 막기 위한 조치입니다. 결과적으로 클라이언트 PC와 SecurityBridge 간의 데이터 전송은 도청 및 임의 조작으로부터 보호됩니다.

또한 SecurityBridge는 프로세스 데이터 트래픽을 제어하고 안전 시스템의 무결성을 모니터링합니다. 체크섬의 변화를 통해 PNOZmulti 및 PSS 4000의 프로젝트가 변경되었는지 확인할 수 있습니다.

SecurityBridge

한 눈에 보는 장점:

SecurityBridge의 장점
  • 인증 및 권한 관리를 통해 데이터 임의 조작 방지
  • 승인된 구성과 프로세스 데이터 등 필요한 데이터만을 전송하므로 플랜트 가동률 증가
  • 데이터 전달 또는 처리 시 짧은 대기 시간
  • 체크섬(CRC) 모니터링을 통한 무단 변경 검출
  • 다운스트림 기기를 보호된 네트워크에 포함시켜 무단 접근 방지
  • 관련 권한이 부여된 사용자만이 프로젝트 구성 변경 가능

기술적 특징:

  • 쉬운 구성, 진단, 유지보수를 위한 웹 기반 사용자 인터페이스
  • RADIUS를 통해 중앙 인증 시스템에 연결
  • 제어 시스템과 독립적으로 지속 업데이트
  • 예를 들면 VPN 터널을 활성화하는 일체형 디지털 입력 및 출력
  • 안전한 데이터 전송을 위해 VPN 터널을 구성하는 VPN 서버
  • 구성을 USB 메모리에 저장 및 복구하기 위한 USB 인터페이스.
  • 오류 메시지 및 진단을 위한 LED 디스플레이
SecurityBridge

제품 범위: 산업 보안