자동화 시스템 PSS 4000으로 안전 기능 및 자동화를 위한 프로젝트를 구현할 수 있습니다. 두 기술이 결합되어 2개의 성능 클래스를 가진 컨트롤러를 제공하는 최적의 맞춤 시스템을 구성합니다.
PSSuniversal PLC 컨트롤러는 복잡하게 연결된 플랜트에 적합한 솔루션입니다. 이 컨트롤러들은 네트워크의 일부로서 또는 독립형 시스템으로서 사용할 수 있습니다. PSSuniversal multi 컨트롤러는 기계나 소규모 플랜트에 적합합니다. 이 컨트롤러를 I/O 모듈과 함께 조합하여 개별 요구 조건에 맞는 제어 시스템을 구성할 수 있습니다.
PSSuniversal 멀티 컨트롤러와 PSSuniversal PLC 컨트롤러는 기존 자동화 아키텍처 및 다양한 타사 컨트롤러와 충돌 없이 안전하게 연결 가능합니다. 그런 다음, 안전 및 자동화를 위해 PLC 컨트롤러나 주변 시스템으로 사용할 수 있습니다.