필츠는 취약점을 감지하고 폐기물 생성을 피하고자 통합 에너지 및 환경 경영을 통하여 에너지 효율 개선과 환경 보호 노력을 꾸준히 모니터링하고 있습니다. 목표는 계속적으로 에너지 효율을 개선하고 환경보호를 실행하는 것입니다.
필츠의 환경보호와 에너지 효율성

에너지 및 환경 관리
2016년 3월부터 필츠는 ISO 50001에 따른 에너지 경영시스템 및 ISO 14001에 따른 환경 경영시스템을 운영하고 있습니다. 이것은 친환경적이며 에너지 효율적인 방식으로 작업 및 생산을 한다는 필츠의 목표를 장기적으로 실현하는 데 도움이 됩니다.
공급업체
공급업체들은 필츠의 유해물질 관리에 밀접하게 협력하고 있습니다. 에너지 효율 및 환경보호 문제는 제품 및 서비스 조달 시 의사결정에 영향을 주는 추가적인 요소입니다.
다양한 분야에서의 환경보호
원자재:
필츠는 100% 재활용된 종이로 제품을 포장합니다. 이를 통해 원자재를 절약하고 필름 폐기물을 최소화합니다.
CO2 배출량:
Peter Pilz 기술 센터에서 건물 축열을 수행하고 필츠의 신규 사옥에서 지열 에너지를 사용함으로써 CO2를 감축합니다. 발전에는 태양광 시스템을 사용합니다.
유해물질:
무연 용접으로 전환함으로써 오염물질의 감소에 상당히 기여하였습니다.
폐기물:
폐기물은 재활용됩니다.
제품과 시스템
지속가능성은 필츠의 핵심적인 기업 목표입니다. 친환경적 재료 및 에너지 절약 기술을 이용하여 환경 친화적인 제품을 개발하는 것이 필츠의 목표입니다. 에너지 효율성은 개발부가 신제품과 지속적인 기술 개발을 위해 강조하는 구체적인 요구사항 중 하나입니다. 이를 통해 에너지 효율성 문제를 제품 라이프사이클 초기에 확실하게 고려됩니다. 에너지 효율성은 액추에이터 기술 관련 기능뿐 아니라, 모든 컨트롤러, 릴레이 및 센서에도 적용됩니다.
지속가능성과 환경보호에 대한 약속

필츠는 VDMA(독일 엔지니어링 협회)의 지속가능성 이니셔티브인 Blue Competence Initiative의 회원사입니다. Blue Competence는 지속가능성 분야에서 기계 엔지니어링 산업을 위한 네트워크를 구축하며, VDMA의 리소스, 전문 지식 및 역량을 공유합니다. 우리는 파트너십을 통해 기계 엔지니어링의 지속가능성을 위한 12개 원칙을 준수하고자 합니다(www.bluecompetence.net/about).

2007년부터 필츠는 독일 에슬링겐 시에서 환경 보호 활동에 대해 수여하는 ÖKOPROFIT 인장을 보유하고 있습니다.