SPS Smart Production Solutions 2023 보도 자료 모음

편집자 여러분, 여기에서 올해 SPS Smart Production Solutions 2023을 위한 필츠의 모든 보도 자료 모음을 확인하실 수 있습니다. 여러분의 보도에 이 자료를 사용해 주시면 매우 감사하겠습니다.

문의 사항이 있거나 추가 자료를 원하실 경우 publicrelations@pilz.com으로 연락주세요.

보도 자료

2023년 11월 14~16일 독일 뉘른베르크에서 열리는 SPS(Smart Production Solutions) 박람회에서 필츠는 새 기계류 규정이 시행되는 상황에서도 기계류의 안전성과 보안성을 보장하는 기술 및 솔루션을 선보일 예정입니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

SPS(Smart Production Solutions) 2023에서의 필츠 - 새로운 기계류 규정 살펴보기 - 혁신 속의 안전성과 보안성

2023년 11월 14~16일 독일 뉘른베르크에서 열리는 SPS(Smart Production Solutions) 박람회에서 글로벌 안전 자동화 기업인 필츠는 기계류의 안전성과 보안성을 보장하는 기술 및 솔루션을 선보일 예정입니다. 중앙 무대는 신원 확인 및 접근 관리(I.A.M.)와 어플리케이션 방화벽 SecurityBridge의 차지가 될 것입니다. 안전 게이트 시스템 및 IO-Link Safety와의 연결, Safety over EtherCAT(FSoE = FailSafe over EtherCAT) 등에도 집중할 예정입니다. 박람회 부스의 전문가 패널에서는 필츠의 전문가들이 안전과 보안 분야의 새로운 기술적 및 규범적 발전뿐 아니라 새 기계류 규정의 효과에 대해서도 실시간으로 설명해 드립니다.

추가 정보
필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE와 조합된 개방형 통신 시스템 EtherCAT을 공급합니다. 이를 통해 생산 환경에서 제어 및 안전 관련 데이터 모두를 보다 효율적으로 전송할 수 있게 되었습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2는 이제 유연한 아키텍처와 안전 데이터 전송이 결합된 FSoE(FailSafe over EtherCAT) 연결을 사용합니다.

효율적인 생산을 위해서는 안전 컨셉을 기계 컨셉에 원활하게 통합할 수 있어야 합니다. 이것이 바로 필츠의 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2가 이제 안전 프로토콜 Safety-over-EtherCAT FSoE(FailSafe over EtherCAT)로 개방형 통신 시스템 EtherCAT을 지원하는 이유입니다. 그 결과, PNOZmulti 2는 제어 및 안전 관련 데이터 모두의 전송을 지원하여 생산 환경의 효율성을 달성합니다. PNOZmulti 2는 이제 안전 관련 공장 구조물을 연결할 때 유연하고 경제적인 확장 옵션을 제공합니다.

추가 정보
필츠가 안전 락킹 장치 포트폴리오에 새로운 센서 두 가지를 추가합니다. 공간이 중요한 어플리케이션을 위한 PSENmlock mini와 최적의 위생적 설계를 갖춘 PSENslock 2, 그리고 스테인리스 스틸 구성 요소를 갖춘 새로운 버전들도 있습니다. (사진: © Pilz GmbH & Co. KG)

필츠의 새 안전 락킹 장치: 생산성 향상을 위한 PSENmlock mini 및 PSENslock 2 - 새로운 소형 게이트 가드: 견고하고 강력함

가드를 보호할 때는 어플리케이션에 따라 고려할 다양한 요인이 있습니다. 예를 들면 안전 게이트의 유형, 개별 설치 상황, 사용되는 방법 등이 포함됩니다. 필츠는 이런 점을 염두에 두고 안전 락킹 장치 포트폴리오에 새로운 센서 두 가지를 추가합니다. 공간이 중요한 어플리케이션을 위한 PSENmlock mini와 최적의 위생적 설계를 갖춘 PSENslock 2, 그리고 스테인리스 스틸 구성 요소를 갖춘 새로운 버전들도 있습니다. 두 센서 모두 패키징 산업과 제약 산업 그리고 식음료 분야에 고유한 혜택을 제공합니다. 높은 수준의 임의 조작 방지 기능 및 사용자를 위한 유연성 향상은 이 두 안전 락킹 장치의 특징입니다. 이는 생산성에 긍정적 영향을 미칩니다.

추가 정보
표준화된 비독점 통신 시스템 IO-Link와 이 시스템의 모든 장점을 이제 기능 안전에 활용할 수 있게 되었습니다: 필츠의 IO-Link Safety 패키지가 이제 기능 안전을 현장 레벨에 통합할 수 있도록 지원합니다. (사진: © Sumith Nunkham/[Moment] via Getty Images, © iStock.com/Chinnapong, © Pilz GmbH & Co. KG)

마스터, 필드 장치 및 액세서리로 구성된, IO-Link Safety를 위한 필츠의 총체적 안전 시스템 솔루션 - 현장 레벨의 안전한 연결

처음으로 현장 레벨의 안전한 통신을 위해 완벽한 IO-Link Safety 시스템을 사용할 수 있게 되었습니다! 필츠의 이 시스템 솔루션은 마스터와 필드 장치, 그리고 호환 액세서리로 구성되어 있습니다. 필츠 포트폴리오에서 IO-Link Safety 기능을 장착할 최초의 장치 중에는 안전 라이트 커튼 PSENopt II advanced IOLS, 제어 장치 PITgatebox IOLS, 그리고 IO-Link Safety Master PDP67 IOLS가 있습니다. 안전 자동화 전문기업 필츠가 제공하는 이 완벽한 패키지는 IO-Link Safety 기술을 공장 및 기계류에 쉽게 통합할 수 있도록 해줍니다.

추가 정보

추가 콘텐츠

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr