Ostfildern, 2020. 2. 12.

2020 하노버 전시회의 필츠(9번 홀 D17번 부스) - "산업 혁신" 안전과 보안!

올해 하노버 전시회(2020년 4월 20~24일)에서 필츠는 "필츠와 함께하는 안전과 보안"이라는 기치 하에, "산업 혁신"을 위한 안전 드라이브 기술이 포함된 안전 자동화 솔루션을 전시할 계획입니다. 이들은 기계류 안전 및 산업용 IT 보안을 동등한 수준으로 고려한 솔루션들입니다. 주요 집중 분야는 포괄적인 접근 제어입니다. 자동화 기업인 필츠는 "안전과 보안"의 두 마리 토끼를 잡을 수 있도록 기계를 보호하기 위해 사용할 수 있는 기계 접근 개념을 제시할 것입니다.

소형 컨트롤러 제품군 PNOZmulti 2, 센서 기술 범위 PSEN, 작동 및 모니터링 제품군 PMI(Pilz Machine Interface) 등의 신규 제품들이 전시회에서 선보일 예정입니다. 여러분도 이에 참여하여 "산업 혁신" 접근법을 지지할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 전시회 방문자는 필츠 모션 컨트롤(PMC)에 대한 정보를 얻는 데서 그치지 않습니다. 그들은 인터랙티브 6축 드라이빙 시뮬레이터에서 필츠 서보 모터, 필츠 서보 증폭기, 필츠 모션 제어 사이의 실시간 상호작용을 체험할 수 있습니다.

산업 보안과 안전을 책임지는 소형 컨트롤러
안전한 접근 권한 허가와 같은 이슈는 네트워크 생산으로 가는 과정의 필수적인 구성 요소입니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.12는 이제 최대 4개의 평가 유닛 PITreader를 베이스 유닛 PNOZ m B1에 연결할 수 있게 되었습니다. 이를 통해 포괄적 접근 관리 시스템을 생성하는데, PNOZmulti 2는 작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode fusion의 평가 유닛과 연계하여 시스템 솔루션으로서 특정한 하위 기능 또는 복잡한 계층적 사용 권한 매트릭스의 간편한 사용 및 인증을 담당합니다.
작동 모드 선택 관리는 "안전 및 보안"에서 또 다른 중요한 요소입니다. PNOZmulti 2는 판독기 장치 PITreader와 연계하여 둘 다 할 수 있습니다. 이 소형 컨트롤러는 이제 접근 제어 외에도 기능적으로 안전한 작동 모드 선택을 위한 몇 가지 효율적인 옵션을 제공합니다. 이는 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator의 새로운 작동 모드 선택 요소(기능 블록) 덕분에 플랜트와 기계류에서 안전한 작동 모드 선택을 쉽게 수행할 수 있기 때문입니다. 하노버 전시회에서 필츠는 푸시버튼 또는 터치 패널을 통해 두 가지 편리한 어플리케이션 솔루션을 선보일 예정입니다. 사용자는 안전하고 조작하기 쉬운 접근 제어 및 포괄적인 기계류 안전의 이점을 누릴 수 있습니다.

PSENscan으로 이동성 확보
Manufacturing 4.0에서 이동성을 확보하려면 생산적인 동시에 안전한 영역 모니터링을 고려해야 합니다. 이를 위해 필츠는 생산적인 영역 모니터링뿐 아니라 AGV의 동적 운행 기능을 제공하는 안전 레이저 스캐너 PSENscan를 보유하고 있습니다. 이제 안전 레이저 스캐너는 동적 운행을 위한 새로운 ROS 패키지(로봇 오퍼레이팅 시스템)의 도움으로 SLAM(동시적 위치 파악 및 매핑)을 사용하여, 예를 들면 무인 운반차 등을 관리할 수 있습니다. 사용자는 스캐너 측정 데이터를 전송함으로써 생산 환경에서 모바일 어플리케이션을 더 역동적이고 안전하게 구현할 수 있습니다.

안전 컨트롤러 중의 버너
이제 용광로의 안전성을 재정의할 필요가 있습니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10.12부터는 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2의 새로운 베이스 유닛 PNOZ m B1 버너가 용광로의 동시적 모니터링과 안전 제어를 지원합니다. 이 장치는 버너뿐 아니라 용광로 전체의 안전 제어와 모니터링을 담당합니다. 그래서 처음으로, 다양한 버너 어플리케이션을 간단하게 구성할 수 있을 뿐만 아니라, 발전소 의존적 안전 기능도 동시에 감시할 수 있습니다.

새로운 차원의 안전성
안전에는 설계의 유연성이 요구됩니다. 하노버 전시회에서 필츠는 센서 기술 제품군의 일부로서 암호화 안전 스위치 PSENcode를 위한 혁신적인 액추에이터를 선보일 예정입니다. 높이 3mm에 불과한 새 PSENcode 로우 프로필 액추에이터는 현재 세계에서 가장 낮은 프로필 액추에이터입니다. 그렇기 때문에 특히 플렉시글라스 어플리케이션인 경우 아주 작은 유닛 안에도 넣을 수 있습니다. RFID 트랜스폰더 기술 덕분에 최소한의 공간만으로도 임의 조작 방지 기능이 극대화될 뿐만 아니라 장비를 설계할 때 높은 자유도를 누릴 수 있습니다.

고성능 시각화
현대 산업에서는 플랜트 및 기계류의 전문적인 시각화가 필수적입니다. 이러한 맥락에서 필츠는 PMI로 인간과 기계 사이를 연결하는 솔루션을 제공합니다. PMI 제품 포트폴리오에 PMIvisu v807 및 PMIvisu v812 패널이 추가되어 이 분야에서 보다 높은 성능을 제공합니다. 이들 패널은 필츠 시각화 패널 포트폴리오를 완성하고, 필츠 제어 기술과 함께 웹 기반 시각화에도 포괄적인 시스템 솔루션을 제공합니다. 이 새로운 고성능 제품 시리즈는 강력한 PMI v8 패널과 웹 기반 시각화 소프트웨어 PASvisu로 구성되어 있습니다.

동남아시아에 집중
동남아시아에서 가장 경제 규모가 큰 인도네시아는 올해 하노버 전시회의 공식 파트너 국가이기도 합니다. 필츠는 2016년부터 현지 지사를 운영해 왔습니다. Pilz South East Asia는 인도네시아를 포함한 아세안 지역의 고객을 대상으로 싱가포르에 본사를 두고 자체 판매 및 서비스 조직을 운영하고 있습니다.
높은 성장세를 보이는 동남아시아 경제 지역에서는 자동화에 대한 관심이 날로 높아지고 있으며 안전 자동화에 대한 요구도 따라서 증가하고 있습니다. “특히 안전과 엔지니어링 관련 컨설팅 서비스에 대한 관심이 꾸준히 증가하고 있어 기쁩니다. 저희는 다양한 교육 과정 및 서비스를 통해 고객이 기계 및 응용 분야에 적합한 안전 표준을 구현하도록 도와드리고 있습니다,"라고 Pilz South East Asia의 총괄 매니저인 Mark Meng이 말합니다.

필츠 전시장은 9번 홀 D17번 부스입니다. 자세한 정보: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

“필츠와 함께하는 안전과 보안
“필츠와 함께하는 안전과 보안

“필츠와 함께하는 안전과 보안" 이것은 2020 하노버 전시회에 참가한 독일 오스트필더른에서 온 이 자동화 회사에서 다시 한번 드리는 약속입니다. 전시회에서 필츠의 핵심 분야는 모든 산업 분야를 위한 혁신적인 솔루션입니다. (사진: Pilz GmbH & Co. KG)

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr