South Korea | 한국어

Ostfildern, 2019. 10. 2.

SPS 2019(9번 홀 370번 부스)의 필츠 - 이중 안전: 안전 및 보안 자동화

안전과 보안은 스마트 생산의 필수 요건입니다. SPS 전시회(2019년 11월 26-28일 독일 뉘른베르크)에서 필츠는 안전의 모든 측면을 망라하는 자동화 솔루션을 선보일 예정입니다. 전시 주제는 기계에 대한 접근을 물리적, 가상적으로 보호하는 데 사용할 수 있는 만능 개념에 초점이 맞추어질 것입니다. 제품 혁신에는 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2의 새로운 모듈과 동작 및 위치 모니터링을 위한 안전 증분 엔코더 PSENenco가 포함됩니다. 필츠의 전시장은 9번 홀 370번 부스입니다. 필츠의 전시장은 9번 홀 370번 부스입니다.

이 자동화 회사의 전시 모토는 "필츠와 함께하는 안전과 보안"입니다. 필츠 부스를 찾는 관람객은 다양한 모델과 라이브 데모를 이용하여 기계류 안전과 산업 보안을 모두 아우르는 자동화 솔루션을 체험할 수 있습니다.

안전과 보안을 위한 전반적인 솔루션
필츠 안전 게이트 모델은 또한 플랜트와 기계류에 대한 안전 접근 방법을 보여줍니다. 필츠는 모듈형 안전 게이트 시스템이 안전 작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템 PITmode와 어떻게 상호 작용하는지를 시연할 것입니다. 소형 컨트롤러 PNOZmulti 2와 결합하면, RFID 기술이 적용된 판독기 유닛 PITreader를 이용하여 권한 부여 및 인증 기능을 특별히 유연하게 구현할 수 있습니다. 필츠 SecurityBridge는 산업용 방화벽으로서 무단 접근과 조작으로부터 이 솔루션을 보호합니다.
이를 통해 필츠는 안전과 보안을 위한 총체적인 솔루션을 제공합니다. 사용자는 효율성과 사용자 친화성을 포기하지 않고도 자신의 플랜트와 기계류의 안전을 담보할 수 있습니다.
필츠 스마트 팩토리는 독일 뉘른베르크 전시회의 새로운 명칭 "SPS – 스마트 생산 솔루션"에 발맞추어 필츠 포트폴리오의 개별 제품과 구성요소를 어떻게 결합하여 자동화 솔루션을 구성할 수 있는지, 이들이 유연하고 네트워크화된 생산에 대한 요구 사항을 어떻게 충족하는지 보여줄 것입니다.

작동 중인 필츠 서비스 로봇 모듈
초점은 필츠의 서비스 로봇 모듈에 있습니다. 개방형 인터페이스와 오픈소스 프레임워크 ROS(로봇 오퍼레이팅 시스템)의 사용 덕분에 사용자들은 각자의 로봇을 개별적으로 조립할 수 있습니다. 필츠가 제공하는 로봇은 모바일 어플리케이션에 특히 적합합니다. 뉘른베르크 전시회에서, 필츠는 인트라로지스틱스(intralogistics) 어플리케이션을 이용해 무인 운반차(AGV)와 필츠 서비스 로봇 모듈을 어떻게 결합할 수 있는지 시연해 보일 것입니다.

안전 및 자동화: 분산 네트워킹
혁신에는 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2의 입출력 모듈이 포함되는데, 전압 및 전류 신호에 새로운 아날로그 전자 모듈을 이용할 수 있습니다. 또한, 120볼트 AC 신호를 위한 6개의 디지털 입력을 가진 전자 모듈도 있습니다. 결과적으로 사용자들은 자동화 네트워크 내의 통신에서 더욱 큰 유연성, 개방성 및 세분성을 누리게 됩니다.

동작 및 위치의 정밀도 측정
필츠 제어 솔루션과 결합하여, 증분형 엔코더 PSENenco는 속도, 방향, 가속, 정지 상태에 대한 안전 기능을 각각의 기능마다 다양한 안전 수준으로 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 특정 기계 또는 특정 공작 기계나 프레스의 기계 구성품 위치를 변경해야 하는 경우, 이 정보를 진단 장치로 전송합니다. 고해상도이기 때문에 빠른 반응 시간과 정밀도 측정으로 동작과 위치를 모니터링할 수 있습니다.
필츠의 SPS – 스마트 생산 솔루션 전시장은 9번 홀 370번 부스입니다. 전시 부스에 대한 자세한 정보는 여기에서 확인할 수 있습니다.

올해의 SPS에 출품할 필츠의 모든 제품은 물리적으로나 실질적으로 플랜트 및 기계류에 대한 안전 접근 제어와 관련이 있습니다. 사진: Pilz GmbH & Co. KG
올해의 SPS에 출품할 필츠의 모든 제품은 물리적으로나 실질적으로 플랜트 및 기계류에 대한 안전 접근 제어와 관련이 있습니다. 사진: Pilz GmbH & Co. KG

올해의 SPS에 출품할 필츠의 모든 제품은 물리적으로나 실질적으로 플랜트 및 기계류에 대한 안전 접근 제어와 관련이 있습니다. 사진: Pilz GmbH & Co. KG

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr