South Korea | 한국어

Ostfildern, 2019. 2. 19.

PSSuniversal 2를 위한 IO-Link 기술 - 네트워크로 연결된 생산 공정에 링크 가능

Pilz는 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2와 센서/액추에이터 간의 통신에 적합한 IO-Link 마스터 모듈 PSS u2 ES 4IOL을 새롭게 선보입니다. IO-Link 기술은 IEC 61131-9에 따라 전 세계에서 표준화되었습니다. 이것은 Industrie 4.0의 개념에 따라서 파라미터 자동 설정 및 장치 진단 확장을 가능하게 합니다.

적절한 헤드 모듈을 이용하여 IO-Link 마스터 모듈 PSS u2 ES 4IOL을 Profinet 및 Ethernet/IP 네트워크와 통합할 수 있습니다. 센서 또는 액추에이터와 같은 IO-Link 장치는 마스터 모듈에 있는 4개의 IO-Link 포트를 통해서 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2에 연결됩니다. 모듈 하나가 포인트 투 포인트 커뮤니케이션을 통해 최대 128바이트의 프로세스 데이터를 전송합니다. 장치의 프로세스 및 장치 데이터는 중앙의 마스터 모듈에서 사용 가능합니다. IO-Link 데이터 인터페이스는 장치 및 배선에 대한 진단을 세부적으로 하기 때문에 모든 유지보수 작업을 간소화할 수 있습니다.

효율적인 파라미터 설정
마스터 모듈은 필츠의 소프트웨어PASconfig 를 통해 간단히 구성됩니다. 사용자는 장치 구성을 중앙의 마스터 모듈 PSS u2 ES 4IOL에 저장할 수 있습니다. 센서를 교환하면 새 센서로 데이터가 전송되므로 파라미터를 새롭게 설정할 필요가 없습니다. 파라미터 설정이 자동화되었으므로 운영자의 작업 시간이 줄어듭니다. 뿐만 아니라 결함이 감소되고 플랜트 가용성이 증가합니다. IO-Link 모듈은 핫스왑이 가능하므로 다운타임을 더욱 최소화할 수 있습니다.

지능적 진단
마스터 모듈의 LED 디스플레이를 통해 IO-Link 모드, 작동 상태 및 모듈 오류를 확인할 수 있습니다. IO-Link 장치와의 커뮤니케이션을 통한 확장 진단으로 개방 회로 감지도 가능합니다. IO-Link 마스터 모듈 PSS u2 ES 4IOL은 네트워크로 연결된 생산 공정의 처리 강화를 위해 지능형 장치에 정보를 제공하며, 향후 예방 유지보수를 위한 솔루션을 지원할 수 있습니다.

안전 및 자동화를 위한 원격 I/O 시스템
원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 유연성, 개방성, 세분화 가능성을 갖고 있으며 주변 확장에 유리한 경제적 솔루션입니다. 다양한 안전 프로토콜에서 I/O 모듈을 동일한 방식으로 보편적으로 사용할 수 있습니다. 시스템 구조가 세 부분으로 이루어져 PSS u2 시스템을 쉽게 설치 및 서비스할 수 있습니다. 최적화된 취급으로 오류가 감소하며 사용자의 작업 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.

필츠는 전시장 9번 홀의 17번 부스에 위치할 예정입니다. 자세한 정보는 여기를 참조하십시오.

새로운 IO-Link 마스터 모듈 PSS u2 ES 4IOL을 결합한 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 국제 표준 IO 인터페이스를 통해 센서 및 액추에이터와 통신할 수 있습니다.
새로운 IO-Link 마스터 모듈 PSS u2 ES 4IOL을 결합한 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 국제 표준 IO 인터페이스를 통해 센서 및 액추에이터와 통신할 수 있습니다.

새로운 IO-Link 마스터 모듈 PSS u2 ES 4IOL을 결합한 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 국제 표준 IO 인터페이스를 통해 센서 및 액추에이터와 통신할 수 있습니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr