South Korea | 한국어

Ostfildern, 2019. 2. 5.

2019 하노버 전시회, 9번 홀 D17번 부스 - “The Spirit of Safety”으로 무장한 자동화

“We automate. Safely.”라는 모토 하에 필츠는 올해도 어김없이 4월 1일부터 5일까지 하노버 전시회에 참여하여 모든 산업에 적용 가능한 혁신적인 자동화 솔루션을 소개할 예정입니다. 안전 자동화의 글로벌 선도 업체인 필츠는 작동 및 모니터링, 안전 센서 기술, I/O 시스템 및 서비스 등의 분야에서 이룬 혁신을 집중적으로 보여드릴 예정입니다. 더불어, 세계에서 가장 낮은 프로필 액추에이터 및 모듈 방식의 혁신적인 작동 모드 선택 및 접근 권한 시스템도 선보입니다.

이번 하노버 전시회의 핵심은 Industrie 4.0 그리고 서비스 로봇입니다. 방문객은 배치 사이즈 1 제품을 제조하는 모듈형 생산 라인인 필츠 스마트 팩토리를 실물로 볼 수 있습니다. 필츠의 스마트 팩토리는 필츠 서비스 로봇 모듈 및 AGV(automated guided vehicle: 무인 운반차)가 결합된 확장 버전으로 필츠 부스에서 확인할 수 있습니다.

안전성과 보안성이 결합된 모듈형 관리
필츠는 안전성 및 보안성 사양을 둘 다 만족하는 효율적인 접근 및 권한 관리 시스템을 제공합니다. 혁신적인 PITmode fusion을 통해 처음으로 이용 가능한 모듈형 시스템이 탄생했습니다. PITmode fusion은 RFID 기술과 통합 웹 서버가 적용된 리더 유닛 PITreader와 안전 평가 유닛(SEU)으로 구성되어 있습니다. 구성요소를 분리함으로써 PITmode fusion을 기존의 제어 콘솔 설계에 빈틈없이 통합할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 작동 모드 선택 스위치의 모듈형 버전은 새로운 어플리케이션 영역을 개척했습니다. 리더 유닛 PITreader를 탄력적으로 사용할 수도 있습니다. 접근 권한만을 제어하고자 한다면 PITreader를 단독 장치로 사용하면 됩니다. 쓰기 가능한 관련 RFID 키를 사용하면 그룹 기반의 권한 관리도 가능합니다. 해외 지사를 포함한 여러 지점을 가진 기업의 경우에는 접근 권한 할당 및 관리를 간소화할 수 있습니다. 특히 관리 업무를 크게 줄일 수 있습니다.

차원이 다른 유연성…
라이트, 마스터 및 슬레이브 버전의 PSENscan 안전 레이저 스캐너를 통해 더욱 유연하고 효율적인 구역 감시가 가능해졌습니다. 또한 필츠 안전 레이저 스캐너는 접근 보호와 같은 수직적 어플리케이션의 영역 가딩에도 적합합니다. 뿐만 아니라 이제는 PSENscan 어플리케이션을 훨씬 유연하게 설계하여 시스템 중단 시간을 최소화하면서 비용 효율은 높일 수 있습니다. PSENscan을 직렬 연결하여 최대 70가지의 전환 가능한 구성을 설정할 수 있을 뿐 아니라 최대 3개 구역을 동시에 모니터링하는 것도 가능합니다.

… 그리고 새로운 차원의 안전성
RFID 트랜스폰더 기술이 적용된 암호화된 안전 스위치 PSENcode에는 최고의 임의 조작 보호 기능과 최소 공간 요건이 결합되었습니다. 이제 높이와 공간이 주요 변수인 적용 분야에 또 다른 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 높이가 3 mm에 불과한 새 PSENcode 로우 프로필 액추에이터는 현재 세계에서 가장 낮은 프로필 액추에이터입니다. 이 제품은 새로운 최소한의 규격에도 끼워넣을 수 있으며, 특히 플렉시글라스에도 사용할 수 있습니다. PSENcode의 다양한 기능으로 사용자는 기계 설계 시 최고 수준의 유연성을 활용할 수 있습니다.

개방성으로 Industrie 4.0 구현
네트워크로 연결된 생산 현장에서 데이터 교환이 가능하도록 하려면 전 세계 규격을 만족하는 개방형 통신 기술이 필수입니다. 필츠는 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2를 위한 새로운 IO Link Master 모듈 PSS u2 ES 4 IOL을 제공합니다. IEC 61131-9에 따라 세계적으로 표준화된 개방형 IO 기술이 Industrie 4.0 개념에 따라 네트워크로 연결된 생산 환경을 지원합니다. 사용자는 센서 및/또는 액추에이터에 대한 장치 구성과 그 프로세스 및 장치 데이터를 중앙의 마스터 모듈 PSS u2 ES 4 IOL에 저장할 수 있습니다. 모듈을 정비 또는 교환할 때 파라미터를 다시 설정할 필요가 없습니다. 뿐만 아니라 모든 데이터가 중앙에 기록되므로 보다 빠르고 간단한 진단이 가능합니다.

미국 전역에 서비스 제공
미국에 기계류를 판매하는 경우에는 기계 설치 현장에서의 작동 허가를 취득하는 과정이 원활하게 이루어질 수 있도록 모든 사양을 만족시켜야 합니다. 그래서 필츠는 국제 규격 준수를 위한 포트폴리오를 미국 시장에까지 확장하고 있습니다. 필츠는 제조업체 및/또는 수출업체(수출국이 어디든)가 미국의 모든 사양을 준수하도록 하는 것부터 미국 지역 당국의 승인을 받는 것까지 종합적인 도움을 드리고 있습니다. 2019 하노버 전시회에서는 안전 자동화 전문가가 새로운 서비스인 “IC USA”를 처음으로 선보일 예정입니다.

필츠 스칸디나비아 지사
1997년 필츠는 스웨덴의 Kungsbacka에에 지사인 Pilz Scandinavia를 설립해 운영해오고 있습니다. 하노버 전시회를 위한 올해의 파트너 국가에서 필츠는 자동차와 로봇 산업, 목재 및 제지 산업, 금속 가공 및 광업에 이르기까지 다양한 고객을 지원합니다. Patrik Frivold, 필츠 스웨덴 총괄 담당자는 말합니다. “스웨덴 자동화 산업에 있어서 Industrie 4.0 및 스마트 팩토리 등의 이슈는 점점 중요성을 더해가고 있습니다. 서비스 로봇은 더욱 고객의 관심을 끌고 있습니다. 이 기술은 스웨덴에서도 조만간 생산 단계로 접어들 것으로 예상됩니다.”

필츠는 9번 홀의 D17번 부스에 위치할 예정입니다.

자세한 정보

“We automate. Safely.”라는 모토 하에 필츠는 올해도 어김없이 4월 1일부터 5일까지 하노버 전시회에 참여하여 모든 산업에 적용 가능한 혁신적인 자동화 솔루션을 소개할 예정입니다.
“We automate. Safely.”라는 모토 하에 필츠는 올해도 어김없이 4월 1일부터 5일까지 하노버 전시회에 참여하여 모든 산업에 적용 가능한 혁신적인 자동화 솔루션을 소개할 예정입니다.

“We automate. Safely.”라는 모토 하에 필츠는 올해도 어김없이 4월 1일부터 5일까지 하노버 전시회에 참여하여 모든 산업에 적용 가능한 혁신적인 자동화 솔루션을 소개할 예정입니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr