소프트웨어 도구인 PNOZmulti Configurator 버전 10.9부터, 소형 컨트롤러 PNOZmulti 프로젝트를 하드웨어를 사용하지 않고 완전히 오프라인으로 시뮬레이션할 수 있습니다. 이러한 방식으로 필츠는 초기 단계에서 오류를 감지 및 분석하고 교정할 수 있는 사용자 친화적인 지원 기능을 제공합니다.
Ostfildern, 2018. 11. 26.
어플리케이션 시뮬레이션이 포함된 필츠의 소형 컨트롤러 PNOZmulti는 이제 오프라인에서도 구성을 시뮬레이션할 수 있습니다!
PNOZmulti Configurator 소프트웨어 버전 10.9부터, 공장 및 시스템을 시운전하기도 전에 안전 모니터링을 위해 "시뮬레이션" 기능을 사용하여 사용자 프로그램을 테스트할 수 있습니다. “시뮬레이션” 기능은 프로젝트 계획 시 필요한 비용을 크게 절감해 줍니다.
처음부터 안전하게 관리 가능
시뮬레이션을 통해 사용자는 안전 컨트롤러가 실제 적용 이전에도 "오류 없이 구성된" 상태이며 프로그램 로직이 정확히 작동하는지 여부를 확인할 수 있습니다. 필츠는 이러한 방식으로 기계 규모가 커지고 자동화 수준이 증가하더라도 관리 가능한 방식으로 사용자 프로그램을 처리할 수 있도록 어플리케이션 시뮬레이션 기능을 지원합니다.
이는 특히 복잡한 안전 장치와 밀접한 인간-기계 상호 작용이 이루어지고 작업자가 광범위하게 설계된 안전 메커니즘에 따라 보호되어야 하는 기계에 유용합니다.
인간과 기계에 대한 위험성 감소
예를 들어 연속 모드와 같은 단순한 논리 요소, 카운터, 운영 모드가 첫 번째 단계에서 자동으로 계산됩니다. 또한 시뮬레이션되지 않은 요소를 강제 출력을 통해 필요한 상태로 만들어서(신호 상태를 확실하게 할당함으로써) 전체 어플리케이션의 시뮬레이션을 수행할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 입력을 정의해야 할 필요가 없습니다. 시뮬레이션은 설치 비용을 절감하고 인간과 기계에 대한 위험을 줄일 수 있도록 도와줍니다.
필츠의 PNOZmulti Configurator를 사용하면 계획, 구성, 문서화 또는 시운전을 쉽게 수행할 수 있습니다. 간단한 진단 및 시각화 옵션을 통해 공장 및 기계의 가동 중단 시간을 줄일 수 있습니다.
어플리케이션 소프트웨어에 대한 자세한 정보는 여기를 참조하세요.

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr
전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr