South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 10. 31.

모듈형 교육 시스템 교육 시스템 PES - 안전 자동화: ‘How to’를 배우실 수 있습니다.

PES(Pilz Education Systems)을 통해서 필츠는 모듈형 교육 시스템을 새롭게 출시했습니다. 이를 통해 트레이닝 및 관련 교육 기관들은 안전 자동화 기술 분야의 실습 교육 품질을 더욱 개선할 수 있습니다.

전체적으로 센서 기술, 제어, 작동 및 유지보수 부문과 결합할 수 있는 아홉 가지 제어 패널 및 실제 플랜트를 시연할 수 있는 보드가 있습니다. 산업용 "순정" 부품을 사용하기 때문에 플랜트 또는 기계류의 안전 및 자동화 기능을 실제와 똑같이 시연할 수 있습니다.

실습을 통한 이해 증진
해당 PES 교육 시스템 모듈은 바로 사용할 수도 있고 추가 설치 작업 없이 다양한 방법으로 조합도 가능합니다. 함께 제공되는 문서는 지도 없이 자가 학습으로도 연습을 완료할 수 있도록 만들어져 있습니다. 해당 교육 시스템으로, 필츠는 전기공학 및 자동화 분야의 공업사나 직업학교 및 종합대학과 같은 관련 교육 기관의 수요를 충족해주고 있습니다.

개별적으로 난이도 선택 가능
Pilz Education Systems의 수강생들은 안전 자동화의 실용적인 기초 등을 학습할 수 있습니다. 배선과 관련된 예제를 학습하면서 자신만의 프로젝트를 실행해보고, 준비된 사례를 기반으로 실제와 같은 작업을 처리해 볼 수 있습니다. 난이도는 다양합니다. 쉬운 입문 단계에서 강사는 기본적인 센서 기술 기능 및 릴레이가 포함된 모듈 등을 사용하여 설명합니다. 이를 통해 기계류 안전의 기본 원리에 대해 집중적으로 설명할 수 있으므로, 해당 단계에서는 프로그래밍 지식이 굳이 필요하지 않습니다.

수업이 진행되면서 점점 복잡한 컨트롤러가 포함된 모듈을 사용하게 됩니다.(예를 들어, 로직에 관한 패널에서는 수강생들이 고정 구성 또는 자유 구성으로 더욱 복잡한 안전 회로를 컴파일하는 방법을 배울 수 있습니다.) “컨베이어 벨트 액추에이터 기술” 제어 패널에서는 완벽한 기계 및 그러한 기계의 안전성과 자동화 기능을 대표하기 때문에 실현 가능성에 가장 중점을 둡니다. 목표: 수강생은 다양한 프로그래밍 언어를 사용하여 시스템을 시운전하여, 컨베이터 벨트를 움직이도록 가동하고 필요에 따라 적절한 안전 기능이 작동되도록 할 수 있습니다.

제품 실습 교육으로 쉽게 이해할 수 있습니다. 필츠는 Pilz Education Systems를 통해 안전 자동화 기술 부문에 대한 모듈형 교육 시스템을 제공하고 있습니다.
제품 실습 교육으로 쉽게 이해할 수 있습니다. 필츠는 Pilz Education Systems를 통해 안전 자동화 기술 부문에 대한 모듈형 교육 시스템을 제공하고 있습니다.

제품 실습 교육으로 쉽게 이해할 수 있습니다. 필츠는 Pilz Education Systems를 통해 안전 자동화 기술 부문에 대한 모듈형 교육 시스템을 제공하고 있습니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr