South Korea | 한국어

오스트필던, 2018. 4. 20.

임의 조작 및 무단 접근으로부터 콘트롤러를 보호하는 Pilz SecurityBridge - SecurityBridge의 안전 측면

인력, 기계류 및 산업 프로세스가 지능적으로 연결되어 있는 경우, 이러한 네트워크는 공격에도 더욱 취약합니다. Pilz SecurityBridge는 구성 가능한 안전한 소형 컨트롤러인 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000을 네트워크 기반 공격 및 무단 접근으로부터 보호합니다. 따라서 플랜트 및 기계류의 안전과 보안이 보장되어, 직원의 안전이 확보되고 기계류의 가용성은 향상됩니다.

안전은 인간과 기계를 확실하게 보호함과 동시에 스마트 팩토리에 필요한 수준의 유연성과 가용성을 제공해야 합니다. 이를 위해서는 안전과 보안 측면에서 총체적인 접근이 필요하며, Pilz SecurityBridge와 같은 하드웨어 솔루션을 통해 이를 지원할 수 있습니다.

안전과 보안의 동시 보장
SecurityBridge , 필츠는 산업 보안 분야를 아우르기 위해 제품군을 확대하고 있습니다. Pilz SecurityBridge는 자동화 프로젝트 등의 무단 변경을 감지하여 프로그래밍/구성 도구와 하드웨어 컨트롤러의 연결을 임의 조작으로부터 보호합니다. SecurityBridge는 방화벽 기능을 수행합니다. 그러나 일반 방화벽과는 달리 복잡한 구성이 필요하지 않습니다. 어플리케이션 별 기본 설정 덕분에 플러그 앤 플레이 원리를 이용해 쉽게 시운전 할 수 있습니다.
보안 측면의 이점뿐 아니라, 필요한 데이터(인증된 구성 및 프로세스 데이터)만 전송되므로 사용자는 더 높은 플랜트 가용성을 누릴 수 있습니다.

설계에 의한 보안
또한 필츠는 IEC 62443-4-1을 준수하면서 TÜV 인증 프로세스 내에서 보안의 관점에서 미래 제품을 개발할 것입니다. 위협 시나리오, 프로토콜의 강점 및 약점 또는 암호화 방법과 같은 측면을 처음부터 고려합니다. 네트워크 플랜트에는 '보안 없이는 기계류의 안전도 더는 보장할 수 없습니다'라는 말이 적용됩니다.

이 말은 보안과 안전에도 그대로 적용됩니다. 기술적인 조치가 확실하게 효과를 거두려면 지침, 절차, 교육 등의 처리와 같은 조직 차원의 조치가 수반되어야 합니다. 이에 따라 필츠 아카데미는 산업 안전에 관한 교육 과정을 제공합니다.

 

추가적인 정보를 위해서는 여기를 클릭하십시오SecurityBridge

Pilz SecurityBridge는 기업 네트워크 내에서 사용되며 컨트롤러 무단 접근을 방지합니다.
Pilz SecurityBridge는 기업 네트워크 내에서 사용되며 컨트롤러 무단 접근을 방지합니다.

Pilz SecurityBridge는 기업 네트워크 내에서 사용되며 컨트롤러 무단 접근을 방지합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr