South Korea | 한국어

Ostfildern, 2018. 3. 6.

2018년 하노버 전시회에서 필츠를 만나보세요(2018년 하노버 전시회, Hall 9, Stand D17) - '미래형 공장을 위한 모듈'

"We automate. Safely"라는 모토 아래 필츠는 2018년 4월 23일부터 27일까지 하노버 전시회에서 미래형 공장을 위한 혁신적인 자동화 솔루션을 선보입니다. 올해 전시는 "모듈형 안전 게이트 시스템"을 주제로 합니다. 이를 위해 필츠는 새로운 Industrie 4.0 버전에 어울리는 안전 게이트 시스템 PSENmlock을 선보입니다. 또한 자동화 전문 기업으로서 혁신적인 안전 및 제어 기술 제품군을 발표합니다. 또한 올해 필츠는 안전한 인간과 로봇의 협력에 초점을 두고 있습니다.

"모듈식 안전 게이트 시스템"을 이용하여 용도에 적합한 개별 안전 게이트 솔루션을 만들어낼 수 있습니다. 여기에는 다양한 구성품을 이용할 수 있으며 조건에 따라 유연하게 결합할 수 있습니다. 그 중심에는 안전 게이트 센서인 PSENslock과 PSENmlock이 있습니다.

안전 게이트 솔루션 4.0
새로운 직렬 연결 안전 게이트 시스템 PSENmlock 버전은 배선을 줄여 비용 효과적인 설치가 가능합니다. 두 버전의 옵션 액세서리로 비상 릴리즈를 이용할 수 있습니다. 안전 게이트 솔루션은 종합 진단용 안전 장치 진단(Safety Device Diagnostics, SDD)으로 완성됩니다. 체인의 개별 센서를 위한 가드 잠금 장치는 SDD를 이용하여 목표에 맞게 제어가 가능하여 Industrie 4.0의 모듈식 컨셉에 부합합니다. 관람객들은 필츠 부스에서 안전 게이트 시스템 PSENmlock을 체험할 수 있습니다.

솔루션 패키지에 함께 포함되어 하노버 전시회에서 처음 선보이는 제품은 다음과 같습니다. 안전 게이트 시스템의 쉬운 작동과 제어를 위한 푸시버튼 유닛 PITgatebox. 이 장치는 사용자의 장치나 시스템을 작동, 정지, 인식하는 명령을 제어하는데 이용됩니다. 사전 설정된 푸시 버튼, 키 스위치 및 비상 정지 푸시 버튼을 다양하게 조합한 버전으로 개별 적용 분야의 유연성을 극대화할 수 있습니다. PITgatebox는 특히 PSENmlock 및 PSENslock 안전 게이트 시스템과 결합하여 개별 안전 게이트 솔루션과 모듈식 안전 게이트 솔루션을 제공합니다.

네트워크 공장을 위한 데이터 브리지: 안전과 보안
모듈화와 함께 안전성은 보호 능력을 보장해야 하며 Hannover의 스마트 공장에 필요한 가용성을 확보해야 합니다. 필츠는 안전과 보안을 위한 전체론적 접근법을 제시합니다. 또한 다음의 신제품을 출시합니다. 방화벽과 같은 역할을 하는 하드웨어 솔루션 필츠 SecurityBridge. 이를 통해 필츠는 소규모 제어 시스템 PNOZmulti와 자동화 시스템 PSS 4000에 대한 네트워크 공격과 무단 네트워크 접속을 효과적으로 방어합니다.
또한 필요한 데이터(승인된 구성 및 프로세스 데이터)만 전송되는 보안의 이점을 활용하여 사용자는 플랜트 가용성을 높일 수 있습니다.

PNOZmulti 2 제품군의 unction 제품군 확장
하노버 전시회에서 저희는 맞춤 구성이 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti 2에 두 가지 모델을 새로 소개합니다. 한 가지는 프레스 작업의 안전 모니터링을 위한 모델이며 하나는 프로세스 값의 안전 모니터링 모델입니다.
기계식 프레스의 안전 모니터링을 위해 필츠는 새로운 듀얼 폴 반도체 출력 모듈 PNOZ m EF 8DI2DOT를 선보입니다. 독립 모듈 프로그램(mIQ)은 구성이 가능하며 프레스 모듈에서 훨씬 짧은 주기로 로컬 실행이 가능합니다. 그 결과 매우 짧은 반응 시간을 실현할 수 있습니다.

새로운 안전 아날로그 입력 모듈 PNOZ m EF 4AI는 소형 안전 컨트롤러 제품군을 확대합니다. 여기에 이용된 세계 최초 기술은 다음과 같습니다. 최초로 평균이나 차동 압력 계산과 같은 연산 기능을 통해 아날로그 값을 구성하기가 쉬워졌습니다. 이를 통해 독창적인 진단이 가능합니다.
이 모듈은 안전한 프로세스 값 모니터링이 가능하며 압력, 온도, 필 레버나 케이블 속도, 부하를 PL e / SIL CL 3까지 안전하게 기록하고 모니터링할 수 있습니다.

드라이브 에너지의 린(lean) 관리
자동 서비스 제공사 Ostfildern은 참신한 에너지 스토어 PMCenergy SD 드라이브 포트폴리오를 제공합니다. 이 장치는 필츠의 서보 증폭기 PMCprotego D 또는 PMCtendo DD5와 함께 에너지를 절약합니다. 에너지 스토어는 이용 가능한 제동 에너지를 흡수하고 완충 작용을 합니다. 서보 증폭기의 중간 회로를 서로 쉽게 연결할 수 있기 때문에 축 당 한 개의 에너지 스토어로 충분합니다. 또한 모듈에 추가하여 PMCenergy SD 에너지 스토어에 추가 모드를 이용할 수 있어 쉽게 저장 용량을 늘릴 수 있습니다. 사용자는 특히 대규모 플랜트와 기계 장치에 매우 경제적이고 유연하게 조정할 수 있는 솔루션을 이용할 수 있습니다.

안전한 로봇 기술을 체험하세요
로봇은 최근까지 불가능했던 목표물을 안전하게 사람의 손에 안겨줍니다. 이번 하노버 전시회에서 필츠는 안전한 인간-로봇 협력 (human-robot collaboration, HRC) 작업을 선보이고 로봇의 CE 마킹을 위해 어떤 조치를 취해야 하는지 설명합니다. 필츠는 또한 HRC를 위한 전체 서비스 포트폴리오를 제시합니다.

필츠는 멕시코에서도 지사를 운영합니다
필츠는 전세계 40 곳의 지사를 두고 있으며 올해 하노버 전시회 파트너 국가에서도 지사를 운영합니다. 1999년부터 멕시코 시티 인근Tlalnepantla에서 운영된 필츠 지사는 서비스를 중심으로 사업을 운영합니다. 자동차, 식품, 보건, 위생을 비롯한 제약, 제지, 금속 등 다양한 분야의 고객이 필츠의 경험과 전문성에 의지하고 있습니다.
"멕시코는 독일 기업 및 투자자들에게 특히 매력적입니다. 저희는 기계 장치와 프레스를 위한 전체 솔루션에 초점을 두고 있습니다" 2015년 말부터 필츠 멕시코 지사의 매니저로 근무한 Samuel Cruz는 이와 같이 설명하였습니다.

필츠는 전시장 9번 홀의 17번 부스에 위치할 예정입니다. 자세한 정보는 여기를 확인해주세요.

미래형 공장을 위한 모듈: 하노버 전시회에서 필츠는 안전 게이트 시스템과 센서 등 안전 게이트 모니터링을 위한 혁신적인 자동화 솔루션을 선보입니다.
미래형 공장을 위한 모듈: 하노버 전시회에서 필츠는 안전 게이트 시스템과 센서 등 안전 게이트 모니터링을 위한 혁신적인 자동화 솔루션을 선보입니다.

미래형 공장을 위한 모듈: 하노버 전시회에서 필츠는 안전 게이트 시스템과 센서 등 안전 게이트 모니터링을 위한 혁신적인 자동화 솔루션을 선보입니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr