South Korea | 한국어

Ostfildern, 2017. 12. 21.

이더넷/IP를 위한 새로운 헤드 모듈: 필츠는 주변부의 추가 개방성을 위해 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2를 확장했습니다.

필츠는 이더넷/IP 인터페이스를 포함한 헤드 모듈을 통해 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2를 확장합니다. 따라서 PSSuniversal 2는 이더넷 기반의 다양한 제어 환경에서 원활한 통신에 필요한 개방성을 제공합니다.

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2에는 CIP 안전 기능을 갖춘 새로운 이더넷/IP 헤드 모듈 외에 PROFINET PROFIsafe 인터페이스와 함께 사용할 수 있는 헤드 모듈이 있습니다. 이러한 개방성으로 기기의 타입과 기존 시스템 환경에 상관 없이 다양한 마스터 제어 시스템과의 데이터 교환이 훨씬 쉬워졌습니다.

빠른 교체
기존 시스템 환경을 위한 헤더 모듈을 교체하여 원격 I/O 시스템을 조정할 수 있습니다. 헤드 모듈의 교환이 쉽고 빠릅니다. 모듈을 교환하려면 마이크로 SD 카드에 설정 데이터를 저장합니다. 그 후 데이터를 EtherNet/IP 인터페이스를 통해 새로운 헤드 모듈로 쉽게 옮길 수 있습니다. I/O 모듈은 다양한 안전 프로토콜에 대해 동일한 방식으로 보편적으로 사용 가능합니다.

경제적인 솔루션
IF 디자인상 을 수상한 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 주변부의 확장을 위한 경제적인 솔루션입니다. 다양한 안전 프로토콜에서 I/O 모듈을 동일한 방식으로 보편적으로 사용할 수 있습니다. 시스템 구조가 세 부분으로 이루어져 PSS u2 시스템을 쉽게 설치 및 서비스할 수 있습니다. 작동 순서도 직관적입니다. 간단한 취급 방법으로 오류를 방지하고 시간을 절약할 수 있습니다.
자세한 사항은 여기에서 확인할 수 있습니다.

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 이더넷/IP 인터페이스를 포함한 헤드 모듈에 의해 확장되었습니다. 따라서 이 개방형 시스템을 기존의 시스템 환경에 완벽하게 수용할 수 있습니다.
원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 이더넷/IP 인터페이스를 포함한 헤드 모듈에 의해 확장되었습니다. 따라서 이 개방형 시스템을 기존의 시스템 환경에 완벽하게 수용할 수 있습니다.

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 이더넷/IP 인터페이스를 포함한 헤드 모듈에 의해 확장되었습니다. 따라서 이 개방형 시스템을 기존의 시스템 환경에 완벽하게 수용할 수 있습니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr