South Korea | 한국어

Ostfildern, 2017. 12. 4.

PSENvip Long Range - 전반적인 안전성 보장!

필츠의 프레스 브레이크용 카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2는 새로운 Long Range 버전을 제공합니다. 최장 18미터까지 보호 가능한 PSENvip Long Range는 최초의 보호용 기기입니다. 그러므로 탠덤 프레스와 같은 특수 프레스의 모니터링에 가장 적합한 강력한 보호 시스템이라고 할 수 있습니다. 카메라 기반의 보호 시스템이 모든 일반 안전 표준 및 EN 12622를 준수하므로 PSENvip 2는 간편한 취급으로 최대의 생산성을 보장합니다.

수신기만 교체하면 되므로 새로운 버전으로 손쉽게 업그레이드할 수 있습니다. 예를 들어 PSENvip Long Range를 사용하면, 보호 시스템이 하나인 탠덤 프레스를 모니터링할 수 있습니다. 모바일 보호 기기와 라이트 가드를 결합할 필요가 없어 투자 비용을 줄일 수 있습니다.

또한 Long Range 버전은 아래와 같이 사용자를 위한 핫 플러그 호환 보호 시스템을 제공합니다. 그러므로 두 개의 프레스 브레이크를 나란히 설치할 수 있습니다. 이는 중간에 위치한 송신기와 수신기를 간단히 정리할 수 있어 가능합니다. 기기 1의 송신기는 기기2의 수신기와 계속 연동되므로 기기를 껐다가 다시 시작할 필요가 없습니다. 따라서 기기를 정지할 필요가 없어 플랜트의 생산성이 향상됩니다.

 

PSENvip 2에 대한 더 자세한 사항을 읽어 보십시오.

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2는 특수한 용도의 프레스에 새로운 버전을 제공합니다. 최장 18미터까지 모니터링 가능한 PSENvip Long Range는 프레스 브레이크에 적합합니다.
카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2는 특수한 용도의 프레스에 새로운 버전을 제공합니다. 최장 18미터까지 모니터링 가능한 PSENvip Long Range는 프레스 브레이크에 적합합니다.

카메라 기반 보호 시스템 PSENvip 2는 특수한 용도의 프레스에 새로운 버전을 제공합니다. 최장 18미터까지 모니터링 가능한 PSENvip Long Range는 프레스 브레이크에 적합합니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr