South Korea | 한국어

Ostfildern, 2017. 11. 2.

설정 가능한 소형 안전 컨트롤러 PNOZmulti2가 이제 SafetyNET p를 통해 통신이 가능하며 시스템에 안전하게 연결됩니다

필츠의 설정 가능한 안전 소형 컨트롤러 PNOZmulti2를 안전한 실시간 이더넷을 통해 SafetyNET p로 즉시 연결할 수 있습니다. 최대 16개의 기본 기기가 확장 모듈 PNOZ m EF SafetyNET을 통해 연결될 수 있습니다. 따라서 소형 컨트롤러간 안전한 연결과 데이터 전송이 가능합니다. 네트워크는 소프트웨어 도구 PNOZmulti Network Editor를 사용하여 설정할 수 있습니다. 따라서 프로젝트도 쉽게 설정됩니다. 또한 PNOZmulti와 PNOZmulti Mini 시스템은 멀티링크 모듈을 사용해 네트워크로 통합될 수 있습니다.

선형 위상으로 최대 16개의 PNOZmulti2 시스템을 사용할 수 있습니다. 입력 128비트, 출력 32비트의 명확하게 구조화된 데이터 인터페이스를 사용한 빠른 데이터 링크를 특징으로 합니다. 32비트 데이터는 RTFL 인터페이스를 통해 전달됩니다. 이로써 어플리케이션의 주기가 짧아지며 모듈식 공장의 쉽고 안전한 네트워킹이 가능해 집니다.

모든 시스템과 사이즈를 위한 모듈
소형 컨트롤러 PNOZmulti2를 위한 기본 장치 PNOZ m B0 또는 PNOZ m B1에는 안전 확장 모듈인 PNOZ m EF SafetyNET 하나만 기본 통신 기기로 사용해야 합니다. 이 기본 장치들은 자유롭게 결합될 수 있습니다.
따라서 사용자는 더 적은 수의 인터페이스 모듈을 필요로 하며 이로 인해 구조가 간소해 집니다. 그 결과로 대형 공장도 쉽고 빠르게 구현할 수 있습니다.
멀티링크 확장 모듈 덕분에 소형 컨트롤러 PNOZmulti2의 기본 장치를 연결하는 것 외에도 네트워크 상에서 PNOZmulti와 PNOZmulti Mini와 같은 기본 장치들을 연결하는 것이 가능해 졌습니다. 따라서 기존 공장 섹션도 SafetyNET 네트워크를 포함하도록 신속히 확장할 수 있습니다.

제어를 통한 프로젝트 통신
PNOZmulti 컨피규레이터에서 직접 실행되는 소프트웨어 도구 PNOZmulti Network Editor를 사용하면 모든 데이터를 간단히 연결할 수 있습니다. 이 도구는 SafetyNET p 네트워크를 설정하고 프로젝트를 연결하는 데 사용할 수 있습니다. PNOZmulti 시스템에 일단 업로드하면 SafetyNET p 네트워크는 안전 수준 PL e / SIL CL 3에서 공장과 기계류를 보호하며, 이들을 사용할 준비가 됩니다.

제품에 대한 더 자세한 정보는 e-shop under PNOZmulti 2 communication modules를 참조하십시오

필츠는 전시장 9번 홀의 370번 부스에 위치할 예정입니다. 상세 정보: www.pilz.com/sps-ipc-drives

설정 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti2가 SafetyNET p를 통한 안전한 데이터 통신을 위해 PNOZ m EF SafetyNET 확장 모듈을 갖추었습니다.
설정 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti2가 SafetyNET p를 통한 안전한 데이터 통신을 위해 PNOZ m EF SafetyNET 확장 모듈을 갖추었습니다.

설정 가능한 소형 컨트롤러 PNOZmulti2가 SafetyNET p를 통한 안전한 데이터 통신을 위해 PNOZ m EF SafetyNET 확장 모듈을 갖추었습니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr