South Korea | 한국어

Ostfildern, 2017. 10. 6.

필츠는 SPS IPC Drives 2017 박람회에서 모든 차원의 안전성을 갖춘 세계 최초의 자동화 제품들을 선보일 것입니다.

2017 Nuremberg SPS IPC Drives 박람회(11월 28일 ~ 30일) 필츠는 다이나믹한 안전 솔루션을 통해 인간과 기기가 더 가까운 곳에서 생산적이고 인체공학적으로 작업하는 것을 보여줄 것입니다. 필츠의 세계 최초 제품들에는 PSS67 PLC 컨트롤러, IP67 보호 기준을 준수하는 세계 최초 PLC 안전 컨트롤러 및 위치 탐지가 가능한 감압 안전 매트 PSENmat 등이 있습니다.

PSS67 PLC: 제어 캐비닛 외부 자동화
필츠는 SPS IPC Drives 박람회에서 제어 기술 분야의 IP67 보호 기준을 충족하는 첫 안전 PLC 컨트롤러인 PSS67 PLC를 선보입니다. 이 컨트롤러는 전자 모듈이 완전히 캡슐화되어 있기 때문에 내구성이 특별히 우수합니다. 이 컨트롤러는 기계에 직접 설치할 수 있으며 많은 공간을 필요로 하지 않습니다. 따라서 캐비닛 기반 시스템과 비교했을 때 배선 작업이 획기적으로 줄었으며 모듈식 공장 아키텍처를 구현할 때 유연성이 증가되었습니다.

위치 감지 기능이 있는 감압 안전 매트 PSENmat
필츠는 올해 SPS IPC Drives 박람회에서 새로운 감압 안전 매트 PSENmat를선보입니다. 새로운 컨셉으로 기기 운영이 가능한 통합 위치 감지 기능은 세계 최초입니다. 운용자는 예를 들어 미리 표시된 매트 구역에서 통합 스위치 기능을 사용하여 손을 사용하지 않고 업무를 할 수 있습니다. PSENmat는 하나의 센서를 이용해 공장 및 기계의 작동을 안전 지역 모니터링 기능과 결합했습니다. PSENmat 감압 센서는 빛의 상태와 오염 및 그늘로 인한 열악한 환경에 특히 적합합니다.

2D 안전 레이저 스캐너 PSENscan
안전 레이저 스캐너 PSENscan는 지역을 2차원으로 모니터링할 수 있습니다. 이 스캐너는 위험 구역뿐만 아니라 위험 구역 뒷편 공간에 대한 접근으로부터도 안전을 보장합니다. 따라서 사람이 위험 구역 내에 있는 동안 기기의 예기치 않은 재작동을 막을 수 있습니다. 무인 운반 차량 AGV는 단 2개의 안전 레이저 스캐너로 전방위 안전을 보장합니다. 2D 레이저 스캐너는 차량의 진행 경로에 있는 사물을 탐지하여 브레이크로 제시간에 멈출 수 있게 합니다.

3D 안전 카메라 시스템 SafetyEye: 신세대
3D 안전 카메라 시스템 SafetyEye를 사용하면 설비에 대한 접근을 어렵게 만들지 않고도 인간과 로봇의 작업 공간을 시각적으로 모니터링할 수 있습니다. 카메라 시스템이 설비 위에 설치되어 있으므로 항상 설비를 완벽하게 살펴볼 수 있습니다. 필츠는 박람회에서 라이브 비디오 서버를 갖춘 신세대 시스템을 발표할 예정입니다. 이로써 경고 구역 및 탐지 구역이 “원격”으로 화면에 표시됩니다.

더 높은 생산성과 인체공학을 위한 다이나믹한 안전성
박람회의 필츠 부스에 방문하면 안전 펜스 없이도 다이나믹한 안전 솔루션을 통해 인간과 로봇이 함께 작업하는 것을 확인할 수 있습니다. 인간과 로봇의 협업 시, 로봇에 내장되지 않은 필츠의 2D 및 3D 외부 센서 기술을 이용해 사람의 위치를 안전하게 감지할 수 있습니다. 적용 분야에 따라 다양한 기술 및 기술의 조합으로 안전이 보장됩니다.
이사회 의장 Renate Pilz씨는 박람회에서 “기기에서 안전과 생산성 및 인체공학을 결합할 때 안정성만 개별적으로 작용하도록 하는 것은 더 이상 불가능합니다. 필츠는 지역 및 구역을 모니터링할 수 있는 다양한 종류의 센서를 이용하여 다이나믹한 안전 컨셉을 위한 새로운 가능성을 펼치고 있습니다. 이것은 인간과 기기가 한 작업 공간을 안전하게 공유할 수 있음을 의미합니다.”라고 말하며 박람회에서 회사가 중점을 두고있는 것이 무엇인지 설명했습니다.

손에 닿는 Industrie 4.0
자율 공장 모듈의 지능형 네트워킹은 유연성을 갖춘 스마트 생산의 필수 전제조건입니다. 필츠는 박람회에서 스마트 팩토리를 이용해 개별화된 제품이 유연성과 스피드를 갖추고 비용 효율적으로 대량 생산되는 것을 시연할 것입니다. 센서와 드라이브부터 컨트롤러까지 모든 부품이 필츠 제품입니다. 자동화 시스템 PSS 4000은 필츠의 스마트 공장에서 제어 업무를 수행합니다. 이 시스템은 하나의 툴로 전체 공장을 중앙에서 제어하는 기능을 프로그램하는 데 사용됩니다. 프로그램된 제어 기능은 다시 다양한 PLC 컨트롤러로 쉽게 배포됩니다. 이로써 시간을 절약하고 오류를 피할 수 있습니다.

필츠는 전시장 9번 홀의 370번 부스에 위치할 예정입니다. 상세 정보: https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

필츠는 SPS IPC Drives 2017 박람회에서 스마트 팩토리 모델을 통해 제품 혁신뿐만 아니라 고객이 직접 만져볼 수 있는 Industrie 4.0을 선보일 것입니다.
필츠는 SPS IPC Drives 2017 박람회에서 스마트 팩토리 모델을 통해 제품 혁신뿐만 아니라 고객이 직접 만져볼 수 있는 Industrie 4.0을 선보일 것입니다.

필츠는 SPS IPC Drives 2017 박람회에서 스마트 팩토리 모델을 통해 제품 혁신뿐만 아니라 고객이 직접 만져볼 수 있는 Industrie 4.0을 선보일 것입니다.

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

기업 홍보 / PR

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr