South Korea | 한국어

오스트필데른, 2017. 3. 16.

독일 뒤셀도르프에서 열리는 Interpack 부품 특별 무역 박람회 2017의 18번홀 B16부스로 Pilz를 찾아 오시면 스마트하고 안전한 포장을 수행하는 방법을 알려드립니다.

이번 해의 “Interpack 부품 특별 무역 박람회”에서 자동화 회사인 Pilz는 포장 기계를 위한 유연성있고 경제적인 솔루션에 중점을 둘 계획입니다. 주요 분야는 스마트 팩토리에 관한 솔루션들일 것입니다. 독일 뒤셀도르프 박람회에 전시될 새로운 제품으로는 전기적으로 활성화되는 E-STOP 푸쉬버튼인 PITestop active가 있으며, 이 제품은 Industrie 4.0의 정신에 입각하여 특히 포장 분야에서도 안전성과 생산성을 높여줍니다.

기본 기능을 갖춘 기계가 필요하든 상호 연동된 플랜트와 기계류가 필요하든: Pilz는 포장 기계의 제조업체와 운영자에게 안전 및 자동화를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 이러한 통합 솔루션에는 센서, 제어 및 드라이브 기술 분야부터 시각화 분야까지 포함됩니다.

Industrie 4.0에 따른 포장
모듈식의 플랜트 건설은 생산의 유연성을 증가시키는 중요한 열쇠입니다. 이번 Interpack 부품 특별 무역 박람회에서 Pilz는 스마트 팩토리 모델을 사용하여 개별화된 제품들이 어떻게 유연하고, 비용 효율적이고, 사용자 친화적인 방법으로 생산되는 지를 보여줄 것입니다. 이 모델은 네트워크 내에 3개의 모듈로 구성되어 있으며, 지능형 생산 라인을 통해서 개인 맞춤형 제품들을 제조합니다.
스마트 팩토리에 새로 추가된 것은 전기적으로 활성화되는 E-STOP 푸쉬버튼인 PITestop active입니다. 이 제품은 활성 상태 여부를 지시등으로 나타냅니다. 이 제품은 ISO 13850에 따라 기계나 플랜트 섹션를 안전하게 활성화하거나 비활성화할 때 사용할 수 있습니다. PITestop active는 플랜트 섹션이 이동하는 플랜트나 기계류에 유용합니다. 이 제품은 포장 산업에서 주로 요구되는 유연한 안전 개념을 손쉽게 구현합니다. 전기적으로 활성화되는 E-STOP 푸쉬버튼은 포장기계에서도 유연성과 모듈성을 향상시키는데 일조합니다.
PITestop active를 사용하면 비상 정지 기능을 유지하기 위해 전체 플랜트에 전력을 공급할 필요가 없으므로 사용자는 에너지 비용을 줄일 수 있습니다.

Pilz는 18번홀의 B16 부스에서 전시할 예정입니다. 박람회에 전시될 Pilz 제품 정보: www.pilz.com/interpack

 

“안전한 자동화”라는 모토 하에, Pilz는 2017년 4월 24일부터 28일까지 독일 하노버 산업 박람회에서 완벽한 자동화 솔루션을 위한 산업 솔루션, 혁신 제품 및 서비스를 전시할 계획입니다.
올해 Pilz가 주목하는 분야는 스마트 팩토리와 관련된 패키징 솔루션입니다.

올해 Pilz가 주목하는 분야는 스마트 팩토리와 관련된 패키징 솔루션입니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr