South Korea | 한국어

Ostfildern, 2017. 2. 23.

Pilz는 새로운 종류의 E-STOP 푸시버튼을 선보입니다. PITestop active - 똑똑한 전환 – 에너지 절약

PITestop active를 통해 Pilz는 전기로 작동할 수 있는 새로운 여러 E-STOP 푸시 버튼을 제공하게 되었습니다. 이 제품은 활성 상태 여부를 지시등으로 나타냅니다. 따라서 Industrie 4.0의 정신에 완벽하게 입각하여 더 큰 유연성과 모듈성을 보장합니다. 또한 사용자는 에너지 비용을 절감할 수 있습니다. 이는 E-STOP 기능을 유지하기 위해 전체 플랜트에 계속 전원을 인가할 필요가 더 이상 없기에 가능한 것입니다.

PITestop active는 플랜트 섹션을 이동하는 플랜트 및 기계류에 유용합니다. 필요에 따라서는 ISO 13850에 따라 기계 섹션을 안전하게 활성화 또는 비활성화하는 데 사용할 수 있습니다. 이미 모듈식 플랜트 설계를 지원하는 Pilz의 제어 시스템 PNOZmulti와 연동하여 특히 스마트 팩토리에서 필요에 따라 탄력적인 안전 개념을 간단히 구현할 수 있습니다. PITestop active에는 기계상의 패널 및 표면 장착 버전 등 다양한 종류가 있습니다. 패널 장착 버전은 보호 등급 IP65, 표면 장착 버전은 M12 연결을 갖추고 있습니다.

설계의 자유 향상
PITestop active는 전기로 작동할 수 있으며 설계의 자유 향상을 위해 안전 회로에 통합할 수 있습니다. 더 이상 E-STOP을 수동으로 비활성화할 필요가 없습니다. 따라서 시간이 절약됩니다. 마찬가지로 더 이상 모바일 조작반을 안전한 곳에 보관할 필요도 없습니다. 안전성을 높이기 위해 안전하게 비활성화하기만 하면 됩니다. PITestop active을 사용하면 더 높은 유연성으로 기계 풀을 설계할 수 있으며, 연동된 기계에서 보다 빠르게 작동 모드를 전환할 수 있습니다. 즉, 많은 개별 모듈을 가진 반자동 모드에서 각 E-STOP이 전체 체인에 영향을 미치는 전자동 모드로 전환할 수 있습니다.

스마트 조명 E-STOP
공정 중에 플랜트 모듈을 끄거나 추가할 수 있어 비활성 E-STOP 푸시버튼용 커버를 추가하지 않고 비활성 상태의 기계 부품을 차단하여 비용과 에너지를 절약할 수 있습니다. 더구나 PITestop active가 작동된 후에는 영구적인 점멸로 상태가 표시되기 때문에 비상 상황에서 빠르고 고유하게 차단할 모듈을 찾아내는 것이 가능합니다. 따라서 기계를 신속히 작동 모드로 되돌려 가용성을 높일 수 있습니다.

기계류 지침에 따른 안전한 비상 정지
PITestop active는 개정된 표준 ISO 13850의 요건을 준수합니다. 이 기계류 지침은 E-STOP 푸시버튼의 가용성과 푸시버튼의 활성 여부를 명확히 인지하는 능력에 대해 특히 높은 요건을 정하고 있습니다. 지금까지는 위험 상황에서 혼돈을 없애기 위해 비활성 E-STOP에 덮개를 씌워야 했습니다. 하지만 현실적으로는 그렇게 하기 어려운 경우가 많았습니다. 그래서 개정된 ISO 13850은 새로운 설계 옵션을 제공합니다. 이 표준에서는 처음으로 E-STOP 푸시버튼에 대해 세 번째 상태인 "비활성"을 규정하도록 명시하고 있습니다. 이제는 E-STOP 푸시버튼의 지시등을 안전하게 모니터링함으로써 안전한 활성화가 가능하게 되었습니다.

제품에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오. https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-Halt-Taster

PITestop active를 통해 Pilz는 전기로 작동할 수 있는 새로운 여러 E-STOP 푸시 버튼을 제공하게 되었습니다. 이 제품은 활성 상태 여부를 지시등으로 나타냅니다. 사진: Pilz GmbH & Co. KG

PITestop active를 통해 Pilz는 전기로 작동할 수 있는 새로운 여러 E-STOP 푸시 버튼을 제공하게 되었습니다. 이 제품은 활성 상태 여부를 지시등으로 나타냅니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr