South Korea | 한국어

Ostfildern, 1970. 1. 1.

차세대: 원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2 - 주변 기기에 직접 구현되는 안전 및 자동화

Pilz에서 분산 I/O 시스템 PSSuniversal 2 차세대 필드 레벨 장치를 런칭합니다. 이 장치는 PROFINET 통신 모듈과 여러 가지 I/O 모듈로 구성되어 있습니다. PSSuniversal 2는 안전과 자동화를 위해 하나의 시스템으로 유연성, 개방성 및 세분성을 제공합니다. 자동화 및 안전 기능의 결합과 기술적 및 기계적 개선을 통해 계획 단계에서부터 시간과 비용을 절약할 수 있게 되었습니다.

손쉬운 설치 및 서비스

새로운 3파트 시스템 설계는 서비스와 유지보수 관련 작업을 상당한 수준으로 줄여줍니다. 진단은 원격 I/O 시스템에서 매우 정밀하게 수행됩니다. 이를 통해 오류를 빠르게 발견하여 바로잡을 수 있습니다. 모듈은 핫스와핑할 수 있습니다. 그 결과 헤드 모듈을 재구성 없이 스와핑할 수 있습니다. 또한 이제는 더 이상 기판 후면을 스와핑하기 위해 시스템을 완전히 해체할 필요도 없습니다.

신속한 시스템 구축을 돕는 새로운 구성 도구

Pilz의 새로운 구성 도구인 PASconfig가 있기 때문에 이제는 "드래그 앤 드롭"만으로 화면에서 빠르고 간편하게 시스템 구조를 구축할 수 있습니다. 이용자는 논리적인 구조를 통해 매뉴얼 설치를 단계별로 진행해 나갈 수 있습니다. 이러한 직관적인 핸들링 덕분에 오류를 방지하고 궁극적으로는 시간까지 절약할 수 있습니다. 따라서 빠르고 간편하게 시스템 서비스를 진행할 수 있습니다.

안전 및 자동화 모두를 제공하는 하나의 인프라

PSSuniversal 2는 안전 및 비안전 관련 제어 신호를 모두 처리합니다. 안전과 자동화는 물리적으로는 혼합되지만 논리적으로는 분리되어 피드백 없이 운영됩니다. 기본 기능 중에는 헤드 모듈과 PROFINET/PROFIsafe의 통신이 있습니다. 그 다음 단계에서는 Ethernet IP / CIP Safety 인터페이스 및 기타 I/O 모듈과의 통신 모듈이 시스템에 추가됩니다.

원격 I/O 시스템 PSSuniversal 2는 맞춤형 제어 주변 기기를 위한 솔루션입니다. 이용자는 일반적인 산업용 통신 프로토콜을 통해 원격 I/O를 상위 레벨 제어 시스템에 연결할 수 있습니다. 원격 시스템은 공장이 넓은 영역에 걸쳐 분산되어 있는 곳에서 특히 이점을 제공합니다. 이용자는 자동차 산업 등의 높은 요구사항을 충족하는 모듈 구조를 가진, 효율적이고 개방적이며 확장 가능한 시스템을 얻을 수 있습니다.

자동화 시스템 및 부품 박람회(SPS IPC Drives)의 Pilz 전시장은 홀 9, 부스 370입니다. 상세 정보: www.pilz.de/sps-ipc-drives.

Pilz는 차세대 PSSuniversal 2를 사용하여 범용 원격 I/O 시스템 및 제어 시스템 분야의 성공 스토리를 이어가고 있습니다.
Pilz는 차세대 PSSuniversal 2를 사용하여 범용 원격 I/O 시스템 및 제어 시스템 분야의 성공 스토리를 이어가고 있습니다.

Pilz는 차세대 PSSuniversal 2를 사용하여 범용 원격 I/O 시스템 및 제어 시스템 분야의 성공 스토리를 이어가고 있습니다.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr