South Korea | 한국어

Ostfildern,

안전 및 자동화를 위한 설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2, 더 많은 연결 옵션으로 더 빠르고 더 강력한 유연성 제공

설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2의 기본 기기는 지금껏 발전을 거듭하여 이제는 오른쪽에 최대 12개의 안전 확장 모듈을 연결할 수 있습니다. 표준 애플리케이션의 경우 14개의 반도체 출력단이 있는 새로운 출력 모듈을 이용할 수 있습니다. 따라서 PNOZmulti 2를 통해 대규모 프로젝트를 간단하고 유연하게 구현할 수 있습니다. 또한 여러 개의 프로젝트를 동시에 관리할 수도 있습니다.

확장 모듈을 이용하면 제어 구조를 응용 환경에 더 정확하게 맞출 수 있습니다. PNOZ m B1 기본 기기에는 입출력 모듈이 필요하지 않기 때문에 입출력 모듈 및 모션 감시 모듈을 작업 환경에 따라 선택할 수 있으므로 이를 통해 세부적인 설계가 가능합니다. 정말 필요한 기능만 구입하면 되기 때문에 비용도 절약할 수 있습니다. 또한 소프트웨어 도구인 PNOZmulti 컨피규레이터를 이용하면 하드웨어를 쉽게 구성할 수 있으며 매개변수화 과정에서 온라인 도움말도 이용할 수 있습니다. 이로써 비용뿐만 아니라 시간도 절약할 수 있습니다.

자동화 기능을 위한 모듈
이제 자동화 애플리케이션을 위한 표준 출력 모듈도 이용할 수 있습니다. 14개의 반도체 출력단을 통해 신호 램프나 청각 신호와 같은 기능을 관리할 수 있습니다. 또한 안전 제어 시스템의 신호를 작동 제어 시스템으로 전송하는 데 사용할 수도 있습니다. 여기에는 E-STOP 푸시버튼이나 안전 게이트 상태에 대한 신호 등이 포함됩니다.

더욱 빠른 연결, 더욱 빠른 진단
이번에 새로워진 점으로는 Modbus/TCP와의 연결이 있습니다. 기본 기기인 PNOZ m B1를 통해 직접 연결됩니다. 이로 인해 하드웨어에 필요한 비용도 절약할 수 있으며 통신도 더 빨라집니다. 기본 기기 PNOZ m B1은 사용하기 편리한 진단 기능을 제공하기도 하는데, 이는 조명식 디스플레이와 명확한 진단 텍스트를 통해 더욱 편리해 집니다. 이 기능은 Pilz의 PVIS 진단 솔루션을 통해 활성화할 수 있습니다. 또한 원하는 언어로 고객별 텍스트를 표시할 수도 있습니다. 이러한 최적의 진단을 통해 가동 중단 시간이 감소하여 공장 운영 시간이 증가합니다.

손쉬운 변환
소프트웨어 도구인 PNOZmulti 컨피규레이터에서 기본 기기 PNOZ m B1의 경우 최대 1,054개의 논리 회선 연결이 가능합니다. 이를 통해 대규모 프로젝트를 안전하게 구성할 수 있습니다. 여러 개의 프로젝트를 USB에 동시 저장한 후 프로젝트 매니저가 관리할 수 있습니다.
또한 소프트웨어 도구에서 마이그레이션 보조 기능을 통해 기존의 프로젝트를 전송할 수도 있습니다. 마이그레이션 보조 기능은 기존의 프로젝트에서 하드웨어를 변경할 때 지원을 제공하는데, 기존 프로젝트는 PNOZmulti 및/또는 PNOZmulti Mini에서 PNOZmulti 2로 전송됩니다. 마이그레이션 보조 기능에 대한 동영상은 설치 후 PNOZmulti 컨피규레이터의 "What’s new?" 창에서 시청할 수 있습니다. 이러한 방식으로 모든 프로젝트 콘텐츠를 간편하고 빠르게 구성할 수 있어 프로젝트에 들어가는 비용과 시간을 절약할 수 있습니다.
PNOZ m B1와 관련하여 PNOZmulti 컨피규레이터의 새로운 기능으로는 압력 감지 매트에 대한 기능 블록도 있습니다. 이 기능은 모든 공동 압력 감지 매트를 안전하게 감시하는 데 사용할 수 있습니다.

모든 종류의 기계에 적용할 수 있는 세계적 안전 표준
설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2는 개방형 제어 시스템으로 산업 전반에 걸쳐 유연하게 사용할 수 있으며 상위 레벨 운영 또는 공장 제어 시스템의 영향을 받지 않습니다. 따라서 안정성이 최대화됩니다(애플리케이션에 따라 PL e 및 SIL CL 3까지 가능). 또한 PNOZmulti 2는 세계적 인증을 받았으며 기계 종류, 공장 유형, 국가 또는 업종과 상관없이 사용할 수 있습니다. 따라서 이 설정 가능한 제어 시스템은 안전 및 자동화 기능에 있어서 국제적으로 사용될 수 있습니다. 이러한 점은 해외 수출을 원하는 기계 제조사에게 큰 혜택을 제공합니다.

자동화 시스템 및 부품 박람회(SPS IPC Drives), 홀 9, 부스 370으로 가시면 Pilz를 만날 수 있습니다.

PNOZmulti 2에 대한 추가 정보는 다음 주소에서 확인하십시오: https://www.pilz.com/en-INT/eshop/00101002047106/PNOZmulti-2-controllers

설정 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2를 최대로 활용한 설계: - 이제 자동화를 위해 최대 12개 안전 확장 모듈과 새 표준 출력 모듈을 이용할 수 있습니다.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr