South Korea | 한국어

Ostfildern, 2016. 9. 27.

2016 자동화 시스템 및 부품 박람회에서의 Pilz 안전한 로보틱스와 스마트 팩토리에 중점 - 자동화를 위한 안전한 해답

진정한 인간 - 로봇 협력(HRC)은 어떤 방법으로 안전하게 구현될 수 있을까요? 그리고 설계 엔지니어와 사용자는 어떤 방법으로 특히 모듈형의 분산된 플랜트와 기계를 이용하여 개요를 유지할까요? 2016 자동화 시스템 및 부품 박람회에서 Pilz 부스를 방문하시는 고객은 이에 대한 구체적인 해답을 얻을 수 있습니다. 뉘렌베르크에서 자동화 솔루션 공급자는 스마트 팩토리의 자동화와 안전한 로보틱스 서비스를 위한 새로운 제품을 전시할 것입니다.

Industrie 4.0에서 모듈형 플랜트 설계는 유연하고 네트워크화된 생산의 열쇠입니다. 뉘렌베르크에서 Pilz는 사용자 맞춤형 제품을 어떻게 빠르고 유연하며 비용 효율이 높은 방식으로 제조될 수 있는지 보여주기 위해 Pilz 솔루션으로 완전히 자동화된 스마트 팩토리 시연 모델을 사용할 것입니다.

Industrie 4.0: 모듈형 플랜트의 안전하고, 간단한 자동화
모듈형 생산 설비는 분산된 자동화 시스템이 어떻게 센서 및 액추에이터 기술과 통신하는지 보여줍니다. Industrie 4.0과 호환이 가능한 자동화 시스템 PSS 4000은 엔지니어링부터 시각화에 이르기까지 안전 및 자동화를 위한 모든 네트워킹 컴포넌트의 시퀀스를 조정합니다.

Pilz 모션 제어에 1:0 - 뉘렌베르크 방문객은 Pilz의 제품으로 완전 자동화된 로봇 테이블 축구팀과 대결해 볼 수 있습니다. 센서, 제어, 드라이브 기술 간의 상호 작용은 최대 정밀도와 성능이라는 특성을 가진 완벽한 동작을 만들어냅니다.
인간과 로봇이 안전펜스 없이도 함께 작업

Pilz 부스를 방문하는 고객들은 인간과 로봇이 어떻게 가드 없이도 안전하게 함께 작업할 수 있는지 알게 될 것입니다. 전형적인 산업용 로봇 애플리케이션이 공개될 예정입니다. 이것은 사람과 기계 사이의 진정한 협력이 가능하게 하면서, 힘과 마력 제한의 원칙에 맞는 Pilz 제품을 사용하여 보호됩니다. 전시된 애플리케이션은 Pilz에 의해 CE 인증을 받았습니다. 전문가들은 전시장에서 필요한 단계를 설명할 것입니다. 새로운 충돌 측정 장치인 PROBmdf는 핵심 역할을 합니다. 이 장치는 로봇을 이용하여 충돌 시 인체에 가해지는 힘을 측정합니다. 충돌 측정은 새로운 HRC 표준 ISO/TS 15066에 따라 승인된 Pilz의 전체 서비스 중 하나입니다.

ISO 50001을 준수하는 새로운 에너지 관리 서비스
HRC 문제가 부스에서 다루는 유일한 서비스는 아닙니다. 에너지 관리에도 초점을 맞출 것입니다. Pilz는 ISO 50001에 따른 인증을 통해 회사에 체계적인 에너지 관리 시스템 도입을 위한 실용적인 지원을 제공합니다. Pilz의 전문가들은 에너지 효율 잠재성을 시연하고, 경쟁력 증대를 도울 것입니다. 인증받은 에너지 관리 시스템을 이용하는 회사는 환경과 기후 보호에 귀중한 기여를 할 수 있습니다.

센서, 제어, 액추에이터 기술의 혁신
뉘렌베르크에서 Pilz는 적절한 진단과 시각화 시스템 및 소프트웨어와 함께 센서, 제어, 드라이브 기술 분야의 다양한 혁신을 선보일 것입니다.

새로운 Type 4 라이트 그리드
새로운 라이트 그리드 PSENopt II는 요건에 따라 생산 절차에 안전하게 액세스하고 손가락과 손을 안전하게 보호할 수 있게 합니다. 이제 기존의 Type 3 라이트 그리드와 함께 PSENopt II도 Type 4 장치로 이용할 수 있습니다. 이 장치들은 최고 IEC/EN 61496-1/-2의 PL e를 준수하는 애플리케이션에 적합합니다.
새로운 라이트 그리드 PSENopt slim은 날렵한 디자인으로 협소한 공간과 게이트 시스템이 있는 장소의 애플리케이션에 사용하기 적합합니다. 이 경우 Type 2와 Type 4의 라이트 빔 장치도 요건에 따라 손가락 및 손 보호 기능을 제공합니다.
안전 장치 진단 개선된 진단, 더 커진 가용성
이제 암호화된 안전 스위치 PSENcode도 안전 장치 진단과 함께 컴팩트 설계에 사용할 수 있습니다. 이 장치는 안전 릴레이를 간단하고도 광범위하게 진단할 수 있는 센서와 필드 버스 모듈, 정션으로 구성되어 있습니다.

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2: 최대의 유연성
이제 최대 12개의 안전 확장 모듈을 베이스 유닛 PNOZ m B1의 오른쪽 측면에 연결할 수 있습니다. 비안전 관련 표준 애플리케이션을 위한 14개의 반도체 출력을 가진 출력 모듈도 이용할 수 있습니다. 사용자는 특히 대형 프로젝트에서 이 장치를 이용해 안전 기능 제어 면에서 최대의 유연성을 확보할 수 있습니다.

신세대 원격 I/O 시스템
Pilz는 신세대 PSSuniversal 2를 사용하여 범용 원격 I/O 시스템 및 제어 시스템 분야의 성공 스토리를 이어가고 있습니다. 원격 I/O 시스템 PSS u2는 PROFINET 커뮤니케이션 모듈과 여러 가지 I/O 모듈로 구성되어 있습니다. 사용자는 기술 및 기계적 개선 덕택에 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.

까다로운 모션 애플리케이션을 위한 성능
새로운 모션 제어 시스템인 PMCprimo MC는 독립형 솔루션으로써 까다로운 모션 제어 작업에서 높은 성능을 제공합니다. 확장 가능한 모션 제어 솔루션은 다양한 통신 인터페이스(Modbus TCP, CAN 또는 Profibus DP-S)와 넓은 범위의 애플리케이션 영역에 대응하기 위한 유연한 솔루션을 가지고 있습니다.

종합적 시각화를 위한 긴밀한 관계
Pilz는 새로운 시각화 솔루션인 PMIvisu로 특히 하드웨어와 소프트웨어 간의 긴밀한 관계를 이루어 냈습니다. PMIvisu는 웹 기반 시각화 솔루션인 PASvisu가 사전 설치되고 승인된 Pilz 운영자 터미널 PMI로 구성되어 있습니다. Pilz 제어 솔루션 사용자는 플랜트를 완전히 작동시키고 진단하며 감시할 수 있습니다.

2017 Pilz 미리보기
뉘렌베르크 전시회에서 자동화 회사는 2017년을 위한 Pilz의 기술 혁신을 미리 볼 기회를 제공합니다. 예를 들면 로봇 애플리케이션을 위한 압력 감지 안전 매트의 시제품을 선보일 예정입니다. 이 촉각 센서 기술은 작업자의 시각화와 위치 선정에 대해 지원하며 HRC와 함께 더 큰 역학으로 나아가는 길을 약속합니다.
우선 Pilz는 전기적으로 활성화할 수 있는 새로운 여러 E-STOP 푸시 버튼을 도입하고 있습니다. 이러한 E-STOP 푸시 버튼은 이 버튼의 활성화 여부와 관계없이 조명 신호를 사용합니다.

2017년에 Pilz는 탐지 구역을 스캔하는 레이저 스캐너도 런칭할 예정입니다. 직렬 =연결 덕택에, 이 스캐너는 생산 구역을 감시할 수 있습니다.
Pilz는 전시장 9번 홀의 370번 부스에 위치할 예정입니다. 더 자세한 정보는 https://www.pilz.com/en-INT/sps-ipc-drives를 참조하십시오.

2016 자동화 시스템 및 부품 박람회에서 Pilz는 스마트 팩토리에 적합한 자동화 솔루션을 선보일 것입니다. 모듈형 생산 설비는 분산된 자동화 시스템이 센서 및 액추에이터 기술과 어떻게 통신하는지 보여줍니다.
At SPS IPC Drives 2016 Pilz will be exhibiting automation solutions for the smart factory. The modular production line illustrates how distributed automation systems communicate with sensor and actuator technology.

At SPS IPC Drives 2016 Pilz will be exhibiting automation solutions for the smart factory. The modular production line illustrates how distributed automation systems communicate with sensor and actuator technology.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr