South Korea | 한국어

오스트필데른, 2016. 8. 3.

함부르크 풍력발전 박람회(2016년 9월 27-30일)의 필츠, 홀 B6 스탠드 B6.342- 간단하고 안전한 풍력 터빈의 자동화

함부르크 풍력발전 박람회(WindEnergy Hamburg)에서 Pilz는 풍력 터빈의 안전 기능 및 작동 모드를 감시하는 데 사용할 수 있는 자동화 솔루션을 전시할 계획입니다. Pilz 스탠드에서는 주로 풍력 터빈이 표준에 따라 효과적으로 작동할 수 있도록 하는 안전한 속도 감시에 초점을 맞출 것입니다. 전시되는 일부 혁신적인 제품에는 자동화 시스템 PSS 4000의 안전한 속도 감시용 I/O 모듈이 포함됩니다. Pilz는 함부르크에서 CE 마킹을 받기 위한 서비스 범위에 대한 정보도 제공할 것입니다.

표준 적합 속도 감시
Pilz는 풍력 터빈 부문에서 세계적으로 입증된 다양한 제품을 제공합니다. 이들 제품을 사용하여 플랜트 상태를 항시 감시 및 제어하며 안전 관련 사양을 충족할 수 있습니다. 속도 감시기 PNOZs30, 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 및 자동화 시스템 PSS 4000은 EN ISO 13849-1에 따라 정지상태, (과)속도, 위치, 축 장애, 속도 범위 및 회전 방향을 성능 수준(PL) e까지 감시합니다.

아날로그 값의 안전한 처리
Pilz의 자동화 시스템 PSS 4000을 사용하여 풍속 터빈의 안전성과 관련한 모든 기능을 감시하고 제어할 수 있습니다. PSS 4000은 아날로그 값을 안전하게 처리하여 속도를 조절할 수 있을 뿐만 아니라 갑작스러운 돌풍 시 가속과 같은 값을 계산하고 이에 따라 플랜트를 제어할 수 있습니다. 안전 속도 감시를 위한 I/O 모듈이 자동화 시스템 PSS 4000에 새롭게 추가되었습니다. 이 모듈은 단 한 개의 회전식 인코더로 안전 속도, 이동 방향, 정지 기능을 최대 PL e까지 감시합니다. 운전자는 더 높은 생산성과 다운타임 감소, 풍력 터빈의 간단한 유지관리 및 수리 효과를 누릴 수 있습니다.

CE 마킹을 받기 위한 지원
전시회에서 Pilz는 상담에서 국제 표준 및 산업 표준, 위험 평가, 안전 기능 확인, CE 마킹을 위한 전문적 지원에 이르기까지 풍력 에너지에 대한 종합적인 서비스를 전시할 예정입니다. 자동화 기업은 기존 위험을 최소화하기 위한 맞춤형 서비스를 사용하는 방법에 대한 정보를 제공합니다. 또한 오류 및 간섭의 원인을 조기에 규명하고 비용이 많이 드는 다운타임을 최소화하며 플랜트의 서비스 수명을 확장하는 방식으로, 필요한 안전 규정을 실행할 수 있습니다.

Pilz는 함부르크 풍력발전 박람회(WindEnergy Hamburg 2016), 홀 B6 스탠드 B6.342에서 전시를 진행합니다.

상세 정보: https://www.pilz.com/de-DE/windenergy

함부르크 풍력발전 박람회: Pilz는 풍력 에너지 분야에서 이미 검증된 신뢰성 있는 구성품 및 솔루션을 제공합니다. 운전자는 안전 시스템, 원격 진단 옵션, 원격 유지관리 및 강력한 제품 유형의 통합 기능을 이용할 수 있습니다.
WindEnergy Hamburg 2016: Pilz offers reliable components and solutions that are already proven in wind energy.

WindEnergy Hamburg 2016: Pilz offers reliable components and solutions that are already proven in wind energy.

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr