South Korea | 한국어

오스트필데른, 2016. 2. 23.

2016년 하노버 산업박람회 9번 홀 D17 부스의 Pilz - 자동화를 위한 여러분의 선택!

"We automate. Safely."라는 모토 하에 Pilz는 2016년 4월 25일부터 29일까지 열리는 하노버 산업박람회에서 산업 솔루션 및 안전/자동화 서비스를 선보일 예정입니다. 자동화 회사인 Pilz는 세계 최초의 "센서 기술"을 비롯하여 "작동 및 모니터링" 분야의 혁신적인 제품도 선보일 것입니다.

안전한 인간-로봇 조합은 또 다른 테마가 될 것입니다. 방문객들은 "로봇 친구"가 행동하는 모습을 실시간으로 볼 수 있습니다. 기업은 실시간 시연을 통해 엔지니어링부터 시각화에 이르는 Smart Factory의 자동화 솔루션을 얼마나 사용자에게 친숙하게 구현할 수 있는지를 보여줄 것입니다.

HMI 최초: 고급스러운 장치!
Pilz 부스에서 세계 최초로 시연됩니다. 새로운 라이트 그리드 PSENopt II는 IEC/EN 61496의 카테고리 PL d에 따라 애플리케이션에 사용할 수 있는 최초의 Type 3 라이트 그리드입니다. 2015년 5월에 표준이 바뀐 이후로 사용자들은 PL d를 달성하려는 경우 Type 4로 전환해야 했습니다. 이로 인해, Type 4가 꼭 필요하지 않아도 구매해야 해서 비용만 추가되는 결과가 생겼습니다. PSENopt II 유닛은 표준의 이러한 빈틈을 해소하면서 동시에 맞춤식이기 때문에 경제적인 라이트 그리드 솔루션을 보장합니다.
또한 자동화 회사인 Pilz는 새로운 안전 게이트 시스템 PSENmlock을 이용하여 또 다른 센서 기술 혁신을 제시할 것입니다. 이 기술은 사람과 공정을 보호하는 안전 가드 잠금 방식으로 하나의 장치에 모든 것을 갖춘 안전 게이트 모니터링 기능을 제공하여 최고의 범주인 PL e까지 보장할 것입니다.

믿을 수 있는 관찰자로서의 시각화 기능
Pilz의 센서 기술 혁신에는 필드버스 모듈, 연결 및 안전 센서 기술인 PSEN으로 구성된 Safety Device Diagnostics(안전 장치 진단)가 새롭게 포함됩니다. 센서 진단을 통해 거리에 관계없이 데이터를 간단히 불러올 수 있으므로 유지보수 작업 및 시스템 중단 시간을 줄일 수 있습니다.
적절한 관찰을 통해 가용성을 높이는 것은 센서 기술만이 아닙니다. Pilz는 제어, 진단, 시각화를 위한 새로운 통합 솔루션으로 이러한 지원을 제공할 수 있습니다. 하노버 산업박람회에서는 완벽한 자동화 전문가인 Pilz가 PMI 제품 시리즈(Pilz 인간-기계 인터페이스) 중 소프트 PLC가 장착된 새 운영자 단말기인 PMI 6를 선보일 예정입니다.

Pilz 부스의 로봇 친구
종합적 공급업체인 Pilz는 안전한 로봇 애플리케이션을 위해 3D 카메라 시스템인 SafetyEYE와 같은 서비스 및 솔루션을 제공합니다.
하노버 산업박람회에서는 우리의 로봇 친구가 방문객들에게 시야를 가로막는 가드가 아닌 "공작물"을 건네줄 것입니다. Pilz 부스에서 이루어지는 생생한 데모에서는 인간-로봇의 조합이 오늘날 얼마나 안전하게 실현될 수 있는지를 보여줄 것입니다.
로봇 프리젠테이션의 핵심은 이 부문을 위해 준비한 포괄적인 서비스 포트폴리오입니다. 이것은 로봇 시스템의 수명 단계에 맞게 제작되어 공정 분석 및 위험 평가부터 CE 마크에 이르기까지 전반적인 지원을 제공합니다.

"스마트"한 선택
로봇과 더불어 "Industrie 4.0"은 Pilz 부스에서 집중적으로 홍보하는 또 다른 주제입니다. 분산형 지능을 통해 모듈식 플랜트의 제어 작업을 얼마나 효율적이고 사용자 친화적인 방식으로 수행할 수 있는지를 실시간 시연으로 보여드릴 것입니다. 이 시연에서는 Industrie 4.0과 호환되는 자동화 시스템 PSS 4000이 초점이 될 것입니다.
연구 플랫폼 SmartFactory KL의 회원인 Pilz는 Industrie 4.0에 대한 통일된 표준을 마련하는데 적극 참여하고 있습니다. Pilz는 또한 하노버 산업박람회에서 8번 홀의 SmartFactory KL 부스를 공동으로 이용합니다. 다른 협력사들과 함께 개발한 생산 라인도 선보이게 되며, Industrie 4.0의 핵심 부분이 실질적으로 적용되는 것을 보여드릴 것입니다.
 
"최고의 파트너" – 미국은 Pilz에게 중요한 시장입니다.
Pilz는 미국에 계열사를 설립하고 20년 넘게 사업을 운영해 왔습니다. "하노버 산업박람회의 이번 해 공식 파트너 국가인 미국은 독일 기계 엔지니어링의 최대 수출 시장이면서 Pilz에게 중요한 시장이기도 합니다." 라고 Pilz의 미국 계열사 본부장인 Mike Beerman은 말합니다. Pilz는 이곳에서 솔루션뿐만 아니라 포괄적인 서비스 포트폴리오를 통해 고객을 지원합니다. "표준의 적용을 위한 지식은 중요합니다. 표준은 사업자와 사용자 모두에게 토대를 제공함으로써 안전한 작업 환경을 만들 수 있도록 돕기 때문입니다. Pilz USA는 그런 일을 하고 있습니다." 라고 Beerman은 말합니다.

Pilz는 하노버 산업박람회에서 9번 홀 D17 부스를 이용하며, 8번 홀 D20 부스의 SmartFactory KL도 이용하고 있습니다.

상세 정보: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe 또는 웹코드 web9481.


 

"We automate. Safely."라는 모토 하에 Pilz는 2016년 4월 25일부터 29일까지 열리는 하노버 산업박람회에서 산업 솔루션 및 안전/자동화 서비스를 선보일 예정입니다.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr