South Korea | 한국어

오스트필데른(Ostfildern), 2015. 11. 23.

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2의 새 베이스 유닛 - 대규모 프로젝트의 기본입니다!

안전성 확보, 연결 추가, 프로젝트 관리 간소화를 위한 표준 – Pilz는 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2의 범위에 새 베이스 유닛 PNOZ m B1을 추가하였습니다. 이 제품은 기능 범위가 더 큰 기계(예: 대형 프로젝트)에 보다 뛰어난 성능을 제공할 뿐만 아니라, 확장 모듈을 통해 모든 공통 필드버스 시스템에 대한 연결을 제공합니다.

새 베이스 유닛 PNOZ m B1에는 처음으로 입력 또는 출력이 없습니다. 대신 확장 모듈을 사용하여 시스템을 응용 분야에 맞게 조정할 수 있습니다. 2개의 통합 이더넷 인터페이스 덕분에 ETH 확장 모듈에 연결할 필요가 없으므로 비용이 절감됩니다. 새 베이스 유닛에서는 오른쪽에 연결할 수 있는 확장 모듈의 수가 8개로 늘어났습니다. 각각의 확장 모듈을 통해 공용 필드버스 시스템에 연결되므로 짧은 다운타임과 높은 플랜트 가용성이 보장됩니다.

간편한 프로젝트 관리
PNOZ m B1의 프로그램 최대 용량이 네 배로 커져, 이제는 요소들 사이에 최대 1024개 연결을 삽입할 수 있습니다. 프로젝트는 USB 메모리 스틱에 저장할 수 있습니다. 플러그인 방식의 USB 데이터 미디어로 여러 프로젝트를 저장할 수 있으며, 기계별 관리도 가능합니다. 프로그램 중 하나를 선택하여 프로젝트 관리자를 통해 실행할 수 있습니다. 또한 이제는 PNOZmulti 컨피규레이터에서 PNOZ m B1의 날짜와 시간을 설정하는 것도 가능합니다. 그리고 조명 디스플레이를 통해 현장에서 편리하게 진단할 수도 있습니다. 소프트웨어 도구 PNOZmulti Configurator 버전 10부터 PNOZ m B1를 이용할 수 있습니다.

현장 연결 보장
구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2를 이제는 Profinet, Profibus, Ethernet/IP 등 외에도 필드버스 시스템 CC-링크에도 연결할 수 있습니다. PNOZmulti 2를 다른 필드버스 시스템에 연결하려는 경우에도 프로그램을 변경할 필요가 없습니다. 한 필드버스 모듈을 다른 적절한 모듈로 간편하게 바꿀 수 있게 되었기 때문입니다.

안전을 위한 개방성
PNOZmulti 2는 안전 기능을 위한 개방된 구성 가능 제어 시스템으로, 상위 레벨의 플랜트 제어 시스템과는 독립적으로 안전 및 자동화를 위해 산업 전반에서 탄력적으로 사용할 수 있습니다. 확장 모듈의 사용으로 인해 보다 미세한 구성이 가능하므로, 응용 분야에 맞게 제어 구조를 조정할 수 있습니다. 사용자는 실제로 사용할 항목만 구입하여 시간과 비용을 절감할 수 있습니다.

안전 표준 설정
구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2는 특히 플랜트나 기계류에 여러 가지 안전 기능을 구현하는 데 적합합니다. 이 시스템은 모듈로 이루어져 확장 가능하므로 기계가 확장되거나 요구사항이 변경될 때도 함께 확장시킬 수 있습니다. PNOZmulti 2는 공용 통신 네트워크에 연결할 수 있습니다. 이 시스템은 기계나 플랜트 유형, 국가 또는 산업과는 독립적이기 때문에, 상위 레벨의 운영 제어 시스템과 독립적으로 안전 구조를 생성할 수 있습니다. 이것이 바로 사용자가 안전을 표준화하는 방법입니다.
 

Pilz는 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2  PNOZ m B1의 범위에 새 베이스 유닛을 추가하였습니다.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr