South Korea | 한국어

오스트필데른, 2015. 9. 24.

SPS IPC Drives의 Pilz(9번 홀, 370번 부스) – 원스톱 안전 및 자동화

2015년 11월 24일부터 26일까지 뉘른베르크에서 열리는 올해의 SPS IPC Drives 전시에서 Pilz는 센서 기술부터 제어 및 드라이브 기술에 이르기까지 원스톱 안전 및 자동화를 위한 완벽한 일련의 솔루션을 발표할 것입니다. 또한 Pilz는 연구 플랫폼 SmartFactory KL의 다른 파트너들과 함께 Industrie 4.0의 자동화 개념을 전시할 예정입니다. 장소는 3a번 홀의 공용 부스입니다.

독일 뉘른베르크에서 새롭게 발표될 혁신 제품들 중 하나는 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti 2 용의 베이스 유닛 m B1입니다. 이 유닛은 더욱 광범위한 기능으로 기계 성능을 향상시키며, 2개의 통합 이더넷 포트가 있습니다. 각각의 확장 모듈을 통해 모든 공용 필드버스 시스템에 연결되므로 짧은 다운타임과 높은 플랜트 가용성이 보장됩니다.

안전과 자동화 간 링크로서의 소프트웨어

PNOZmulti Configurator 버전 10.0.0도 뉘른베르크에서 발표될 것입니다. 이 버전은 PNOZmulti Mini와 PNOZmulti 2를 포함한 모든 PNOZmulti 제어 시스템의 유연한 운영을 위해 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 새 버전은 특수 모듈 프로그램의 구성을 지원합니다. 모션 모니터링 모듈의 경우 모듈 프로그램을 사용하여 속도 및 속력 같은 여러 모니터링 영역의 구성이 가능하므로, 이 프로그램을 확장 모듈에서 국지적으로 실행할 수 있습니다. 이로써 사용자는 자신의 애플리케이션에 보다 큰 유연성을 제공할 수 있습니다.

"소프트웨어는 현대적 자동화 개념에서 중심 역할을 합니다. 점점 복잡해지는 플랜트와 기계류의 셋업 및 작동을 최대한 간소화하는 것이 소프트웨어의 역할입니다. 또한 소프트웨어는 안전과 자동화 사이의 중요한 링크를 제공합니다. 두 가지 분야를 연결하는 하나의 도구, 그것이 우리의 염원입니다."라고 Pilz GmbH & Co. KG 이사회 의장 Renate Pilz가 말합니다.

Pilz는 SPS IPC Drives 부스에서 실용적인 소프트웨어 도구를 선보일 예정입니다. 주요 제품으로는 웹 기반의 시각화 소프트웨어 PASvisu가 있습니다. 이것은 시각화뿐만 아니라 플랜트와 기계 상태를 적극적으로 제어 및 작동하는 데에도 사용할 수 있습니다. 이를 위해서 PASvisu는 제어와 시각화의 밀접한 연관성을 이용합니다. 이 플랫폼 독립적 시각화 소프트웨어는 Pilz 제어 솔루션을 이용하여 전체 자동화 프로젝트 데이터 세트에 액세스할 수 있습니다. 사용자 인터페이스는 "드래그 앤 드롭"을 통해 개별적으로 구성하여 기계에 고유한 외관을 부여할 수 있습니다.

안전 및 비용 효율성 개선을 위한 서비스

Pilz는 종합 공급업체로서 기계 라이프사이클 전체에서 조언과 지원을 제공합니다. 뉘른베르크 Pilz 부스의 방문객들은 위험 평가, 안전 개념, 안전 검사, CE 마킹 등을 위한 맞춤형 서비스에 대해 알아볼 수 있습니다. CMSE®(인증 기계류 안전 전문가) 자격을 포함한 다양한 교육 과정이 서비스 포트폴리오에 포함됩니다.

SmartFactory KL 공동 부스의 Pilz

연구 플랫폼 SmartFactory KL 회원인 Pilz는 Industrie 4.0의 균일한 표준을 만드는 데 적극적으로 관여하고 있으며, 3a번 홀의 공동 부스인 "자동화가 IT를 만나다(Automation meets IT)"에도 참여하고 있습니다. SmartFactory KL의 파트너와 함께 개발한 생산 라인도 전시될 예정입니다. 이 생산 라인은 Industry 4.0의 핵심적 측면을 현실적으로 이용할 수 있음을 보여줍니다. 시범 대상에는 공작물 캐리어용 지능형 자동화 스토리지로 작동하는 Pilz의 스토리지 모듈이 포함됩니다.

Pilz는 전시장 9번 홀의 370번 부스에 위치할 예정입니다. Pilz 부스에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하십시오: https://www.pilz.com/en-INT/sps-ipc-drives

지사 연락처:

호주:
Don Gherashe
전화: +61 3 95446300
 이메일: safety@pilz.com.au

영국:
Natasha Sephton-Pike
전화: +44 1536 460766
이메일: marketing@pilz.co.uk

인도:
Shivani Handoo
전화: +91 20 24213994/95
 이메일: s.handoo@pilz.in

아일랜드:
Yvonne McNamara
전화: +353 21 4346535
 이메일: y.mcnamara@pilz.ie

미국 및 캐나다:
Felicia Caponi
전화: +1 734 354-0211
이메일: f.caponi@pilzusa.com


Pilz 그룹 연락처:

Martin Kurth
회사 및 기술 홍보
독일
전화: +49 711 3409-158
이메일: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer
기술 홍보
독일
전화: +49 711 3409-7009
이메일: s.skaletz-karrer@pilz.de

Pilz는 제조업체와 운영자에게 안전 및 자동화를 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 독일 뉘른베르크에서 열리는 SPS IPC Drives 2015에서 Pilz는 센서, 제어 및 드라이브 기술이 포함된 확장형 솔루션을 선보일 예정입니다. 여기에 실력 있는 운영자와 시각화 시스템만 추가하면 됩니다.
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr