South Korea | 한국어

오스트필더른(Ostfildern), 2015. 6. 17.

중국 산업을 위한 안전 자동화 – Pilz, 중국에서 생산 공장을 구축하다

자동화 회사인 Pilz는 중국 진탄에서 생산 부지를 열었습니다. 유럽 외부 지역으로는 최초인 이 생산 현장에서, 독일 바덴뷔르템베르크(Baden-Württemberg)에서 온 이 가족 기업은 전사적인 품질 표준에 맞는 PNOZ 안전 릴레이를 생산하게 될 것입니다. 따라서 Pilz는 성장하는 중국 시장에 더 빠르게 제품을 공급할 수 있고 중국에서 자리를 잡을 수 있게 될 것입니다.

전반적으로 중국 플랜트의 규모는 생산공장, 사무실 및 창고를 포함 9,000m제곱이 넘습니다. 이 플랜트는 생산 기술, 환경 보호 및 에너지 효율성에 대한 최신 지식을 토대로 건축되었습니다. 중국 시장을 위한 PNOZ 안전 릴레이는 동일한 품질 표준, 공정 및 절차에 따라 진탄에서 제조될 예정이며 유럽 생산 현장에 사용된 것과 동일한 플랜트 및 기계류가 사용될 것입니다. 안전 릴레이는 비상 정지 또는 라이트 빔 과 같은 센서장치에 연결되어 플랜트 및 기계류의 운영자를 보호하는 데 사용됩니다. Pilz의 PNOZ 안전 릴레이는 이러한 유형의 세계 최초 제품입니다.

독일 오스트필더른(Osrfildren)에 본사를 두고 있는 Pilz는 프랑스 베츠도르프(Betschdorf)에서도 제품을 제조합니다. 진탄은 중국 경제의 중심인 난징과 상하이 사이에 위치한 장쑤성 지역에 있습니다. 이 지역은 중국에서 경제 활동이 가장 왕성하게 진행되고 있는 곳 중 하나입니다.

"중국의 새로운 플랜트건설은 우리와 전체 자동화 부분에서 중국 시장이 특히 중요하다는 것을 명확히 보여줍니다." Pilz GmbH & Co. KG의 파트너 관리 담당자인 Thomas Pilz씨는 회사의 방침을 강조했습니다. 중국의 생산 환경은 변화하고 있습니다. 중화 인민 공화국의 제 12차 5개년 계획의 결과로, 제조 및 엔지니어링 분야에서는 품질과 효율성을 높이기 위해 자동화 및 안전으로 변화하고 있습니다. "우리는 중국이 이러한 목표를 달성하도록 지원하려고 합니다." Thomas Pilz는 말했습니다.

Pilz 가족 기업은 공식적인 행사를 통해 유럽 이외 지역 최초로 중국에서 생산 현장을 열었습니다. 장쑤성 지역대표, 중국 산업 협회와 고객이 함께 모여 기쁨과 행복과 번영을 상징하는 빨간색 리본을 자르는 역사적인 행사를 진행했습니다.
 

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr