South Korea | 한국어

오스트필데른(Ostfildern), 2014. 3. 6.

필츠에서 출시한 기계 공구 작동 모드 선택 스위치 PITmode의 새 모델 - 국제적인 이용에 적합

필츠에서는 검증된 새 모델을 출시하였는데 이 작동 모드 선택 스위치 PITmode는 기계 공구의 픽토그램을 옵션으로 지원합니다. 표준 심볼을 사용하므로 국제적인 사용에 적합합니다. PITmode는 정의된 작동 모드를 안전하게 선택하는 기능과 기계 접근을 위한 인증 관리 기능, 이 두 가지 기능을 단 하나의 초소형 장치로 제공합니다.

제어 시스템에서 정의된 작동 모드를 안전하게 감지: PITmode는 자체 모니터링에 의거 작동 모드를 안전하게 변경합니다. 작동 모드는 모두 다섯 가지이며, 자동 모드, 설정 모드, 제한적인 작동 조건 하의 수동 액세스, 특수 모드/프로세스 감시, 서비스 모드 등입니다. LED 스크린을 통하여 무단 조작의 위험 없이 현재 선택된 작동 모드와 인증 수준을 표시할 수 있습니다. PITmode는 EN ISO 13849-1의 PL d 혹은 EN 62061의 SIL CL 2까지 적용할 수 있습니다.

PITmode: 접근 및 무단 조작 방지를 한 번에 해결
기계 접근 인증을 통제하기 위하여 코드 키를 사용하고, 기계 기능이나 기계 작동 모드를 각 운용자 별로 할당합니다. 키의 식별번호를 사용하여 기계 제어 시스템에서 개별 인증 수준을 선택하면, 이 정보는 비 접촉식 RFID 기술로 전송됩니다. 따라서 PITmode에서는 범용 코드를 기반으로 고급 수준의 접근 및 무단 조작 방지 기능을 제공합니다.

Pilz는 전시장 9번 홀의 17 부스에 위치할 예정입니다. 상세 정보: https://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

 

Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr

PR/미디어 관련 연락처

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr