CMSE – 국제 공인 기계류 안전 전문가는 기계류 안전 전문가들의 국제 커뮤니티입니다. 2020년 3월에 6,000번째 CMSE 인증서가 발급되었습니다. 따라서 지금까지 전 세계에서 CMSE 자격을 취득한 사람은 6,000명이 넘습니다.
기계류 안전에 대한 360° 개요 - 단 4일만에 가능
필츠는 전문가 자격인 CMSE 교육을 지속적으로 실시하고 있습니다. TÜV NORD에서는 모든 국가의 인증을 처리하면서 달성된 기술 역량을 국제적으로 보증합니다. 4일 간의 전문가 과정을 이수하고 CMSE 자격을 취득할 수 있습니다. 교육 콘텐츠에는 기계의 전체 라이프사이클이 포함됩니다. 즉, 안전 컨셉에 대한 위험성 평가와 생산부터 규정 준수 전략의 실제적 구현까지 모든 부문을 다룹니다.
회사 내에서 세계적으로 표준화된 안전 정책 구현
이 과정은 기계류 설계, 제작, 유지보수 또는 개선을 담당하는 전문 직원을 대상으로 합니다. CMSE 자격을 취득한 국제 안전 관리자는 회사의 안전 정책을 동일한 규격에 따라 전방위적으로 구현할 수 있습니다. 자격 취득에 성공한 전문가는 신규 및 기존 기계류의 규정 준수에 대한 평가와 유지보수에 관련된 법규 및 규정에 익숙해지게 됩니다.
필츠는 이 커뮤니티의 모든 신입 멤버를 따뜻하게 환영합니다. 이 정도는 밝힐 수 있겠군요. 6,000번째 CMSE – 국제 공인 기계류 안전 전문가는 유럽 사람입니다.
여러분도 이 엄청난 국제 전문가 커뮤니티의 일원이 될 수 있습니다!