South Korea | 한국어

2018. 8. 22.

철도 시스템 4.0을 위한 솔루션

철도 산업의 디지털화는 진행 중입니다. 디지털화 및 자동화된 프로세스를 통해 철도 수송의 정확성과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 필츠는 전문 기술을 통해 철도 시스템 4.0으로 전환하는 과정을 지원합니다!

신호소는 모든 철도망의 심장부입니다. 신호소가 없으면 규제된 철도 수송이 불가능할 것입니다. 신호소는 현대적인 제어 및 안전 기술을 통해 포인트, 신호, 건널목 등을 제어하며 열차의 운전 행동에 영향을 미칩니다. 필츠는 고객을 위해 원격 제어 솔루션을 계획 및 구현했습니다. 중앙 신호국에서 2개의 신호소가 마치 사람이 실제로 현장에 있듯이, 원격으로 제어됩니다. 이는 필츠의 안전 자동화 시스템 PSS 4000-R이 있기에 가능했습니다. 이 시스템이 기존의 제어 인프라에 통합되었고, 시운전은 작동 중 "상황에 맞게" 그때그때 이루어졌습니다. 어떤 포인트에서도 철도 교통이 제약을 받지 않았습니다.

철도 운행뿐 아니라 열차를 준비하는 동안에도 디지털 제어 솔루션의 잠재력은 대단합니다! 예를 들면, 새로운 기술로 자동 브레이크 테스트를 할 수 있습니다. 열차 준비가 더 빨라지고 신뢰도가 높아지면 오류의 원인도 줄일 수 있습니다. 철도 교통의 정확성과 신뢰성이 크게 향상됩니다.

성공의 열쇠: 디지털화 그리고 유럽 표준

유럽 전체적으로 디지털화와 표준화는 큰 비용 증가 없이 철도 운영을 질적으로 향상시키는 열쇠입니다. EULYNX는 이 작업을 목표로 정하고 참여한 12개 국가의 유럽 철도 인프라 관리 기관으로 구성된 컨소시엄입니다. 여기에는 표준화된 안전 통신 프로토콜 RaSTA의 도입이 포함됩니다. 이 표준을 널리 배포하기 위해서, 필츠는 철도업계 협력업체와 함께 다양한 제조업체의 컨트롤러가 이 프로토콜을 통해 어떻게 소통할 수 있는지를 입증합니다. 필츠는 이러한 목표를 가지고 EULYNX 컨소시엄의 작업 및 유럽 철도 인프라의 병합을 지원합니다.

InnoTrans 2018에서 필츠 전시관을 방문해 보십시오!

필츠는 전문 기술을 통해 철도 시스템 4.0으로 전환하고자 하는 기업을 지원합니다. 2018년 9월 18일부터 21일까지 베를린에서 열리는 InnoTrans에 방문하여 확인해 보십시오. 필츠의 전문가와 개인적으로 상담을 받을 수도 있습니다.


지금 InnoTrans 상담을 예약하십시오!

철도
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr