South Korea | 한국어

2018. 10. 29.

자동화 기술 실습 교육 - 필츠의 교육 시스템과 함께!

필츠 교육 시스템은 기기의 안전과 자동화 기능에 대해 교육받을 때 가장 실용적인 접근법을 제시합니다.

필츠는 매년 전 세계의 젊은이들에게 여러 기술 교육을 제공하고 있습니다. 경력에 필요한 실습을 위해 실제적인 경험을 최대한 많이 해보는 것이 중요합니다.

사내 교육을 위해 당사는 필츠 교육 시스템 PES을 활용합니다. 자체 개발된 이 교육 시스템은 현대 산업적 개념이 적용된 요소로 구성되어 있습니다. 이 시스템을 통해 공장 또는 기계류를 모의 시험할 수 있습니다. 또한 이 시스템을 통해 필츠의 교육생, 인턴 및 학생들은 교육 중 실시되는 다양한 안전 및 자동화 관련 기능을 배우게 됩니다.

교육 시스템 - 이론적 업무를 이상적으로 보완

필츠의 강사들은 교육의 일부로 안전 기능 또는 위험 평가와 같은 주제에 대한 특수 교육 컨텐츠를 제공합니다. 필츠의 교육생들은 필츠 교육 시스템을 통해 배운 지식을 실질적인 방법으로 시험해 봅니다. 필츠의 교육 시스템으로 교육생들은 배선 예제를 통해 소규모 자동화 프로젝트를 구현할 수 있습니다. 제어 시스템 프로그래밍의 경우 필츠 교육 시스템을 통해 결함을 모의 테스트할 수 있습니다. 교육생들은 기기 시각화 진단 기능을 사용해 결함을 찾고 분석해야 합니다.

“교육생들이 실제적인 응용 예제를 시험해보고 실제 기기에 배운 지식을 적용해보는 것은 매우 신나는 일입니다. 필츠는 사내 교육을 위해 필츠 교육 시스템을 활용합니다. 필츠 교육 시스템의 모듈은 추가 설치 없이 바로 사용할 수 있으며 여러가지로 조합할 수 있습니다,”라고 필츠의 교육 시스템 강사 David Ballau씨가 말합니다.

필츠는 아래의 분야에서 교육 시스템을 활용합니다:

  • 센서 기술: 다양한 안전 기능으로 위험한 움직임으로부터 보호하는 방법을 학습
  • 작동 및 모니터링: 공장 시각화에 대한 실질적 교육 - 진단 기능 포함
  • 로직: 프로그래밍 툴을 포함해 다양하고 복잡한 제어 시스템을 위한 안전 및 자동화 기능 구현 교육
  • 액츄에이터 기술: 높은 전기적 부하 전환에 대한 모의 시험 및 컨베이어 벨트 모델의 광전자 보호 기기 동작 모드 설명

여러분의 회사 교육을 위해 필츠 교육 시스템을 사용하시겠습니까? 당사는 기꺼이 필요한 도움을 제공해 드리겠습니다! 

상세 정보:

필츠 교육 시스템
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr