South Korea | 한국어

2017. 8. 24.

미래의 생산 시스템: 고객의 요청에 효율적으로 대응할 수 있습니다.

자동화 시스템 PSS 4000으로 고성능 모듈형 자동화 컨셉을 개별적으로 구현할 수 있습니다. 엔지니어링 소프트웨어 PAS4000 릴리스 16의 혁신성으로 모듈형 기기의 표준화를 더욱 쉬워졌습니다.

PSS 4000 자동화 시스템은 유연한 모듈식 미래 생산에 대한 해법이 될 것입니다. 사용하기 간단한 지능형 엔지니어링 소프트웨어 PAS4000을 통해 플랜트 제조사들은 변화하는 시장 상황과 필수 모듈 용량 조정에 빠르고 유연하게 대응할 수 있습니다. 여러분의 필요에 맞춘 부품으로 빠른 변경과 유연한 생산 절차를 구현할 수 있습니다. 자동화 시스템으로 공장은 전체 생산 사이클 동안 높은 가동율을 갖추게 되며 인더스트리 4.0을 지원할 수 있습니다.


경제적인 맞춤형 제조

플랜트 제조사로써 경제적인 맞춤형 제품을 생산하기를 원하십니까? 그렇다면 여러 가지 버전을 효율적으로 관리할 수 있어야 합니다. 이것이 여러분의 생산라인의 가동율을 높일 수 있는 유일한 방법입니다. 자동화 시스템 PSS 4000의 엔지니어링 소프트웨어 PAS4000 릴리스 16의 혁신성으로 모듈형 기기의 표준화가 더욱 쉬워졌습니다.


모듈형 기기를 사용한 쉬운 표준화

안전 관련 요소로 어플리케이션 매개변수를 통한 설정 관리가 확장됩니다. 이로써 여러 버전이나 다양한 기능형 모듈을 갖춘 모듈형 기기의 안전 개념쉽게 구현할 수 있습니다. 어플리케이션 매개변수들은 시스템이 시작하는 동안 선택된 버전(또는 기기)에 어떤 하드웨어가 존재하는지, 어떤 버전의 프로그램이 사용 중인지 관리 시스템에게 알려줍니다.

이 방법을 통해 모든 가능한 버전의 개별 PAS 프로그램을 생성하고 시운전 시 적절한 확장 버전을 선택하는 것이 가능합니다. 플랜트 제조사로써 여러분은 생산 활용성을 개선하고 생산 프로세스를 최적화할 수 있습니다.


간단한 버전 설정

공장에 대한 변경은 프로젝트 설정 후에도 가능하며, 따라서 사용자 프로그램을 조정할 필요가 없습니다. 다른 버전으로 공장을 사용하려면 어플리케이션의 매개변수를 변경하기만 하면 됩니다. 공장의 모든 버전에 대해 프로젝트는 한 번만 생성하면 됩니다.

큰 장점: 여러 버전에서 승인된 프로젝트를 사용할 수 있습니다. 프로젝트 체크섬은 변경 없이 유지됩니다. 각 버전의 개별 함수를 활성화하는 모든 어플리케이션 매개변수는 개별 체크섬에 포함되어 있습니다. 따라서 어플리케이션 매개변수에 필요한 수치만이 변경된 것이지 프로젝트 자체가 바뀌지 않았다는 것을 한 눈에 확인할 수 있습니다.


추가 정보:

엔지니어링 소프트웨어 PAS4000
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr