South Korea | 한국어

2016. 10. 7.

Pilz 드라이브 기술을 사용하는 Deloro Wear Solutions

드라이브 및 제어 컨셉부터 기계 시운전까지 Deloro Wear Solutions GmbH의 Pilz 사용에 대한 자세한 내용을 확인하십시오!

수직 축이 있는 플랜트에 대한 조언

Deloro Wear Solutions GmbH는 카바이드 공구 및 내마모 솔루션을 제조하는 세계 최대의 기업 중 하나입니다. 이 기업은 Pilz 솔루션을 사용해 자사 XYZ 용접 장치를 보호하기로 결정했습니다.

패키지에 포함된 서비스는 다음과 같습니다.

  • 안전한 드라이브 및 제어 개념에 관한 조언
  • 수직축 보호
  • 위험 평가 시행
  • 전체 운전 컨셉 조정
  • 시스템 및 구성요소 선택 및 프로그래밍
  • 기계 위탁


수직축에서의 안전 동작 감시

솔루션은 동작 제어 시스템 PMCprimo DriveP제어 시스템 PSSuniversal multi에 주력합니다. PMCprimo DriveP는 더 높은 수준의 제어 시스템으로서 기계류의 안전 및 제어 프로세스를 제어하고 감시합니다. 이 드라이브 시스템은 최대 10개의 수직축 및 수평축을 제어합니다.

안전 기능 SSR(안전 속도 범위), SLS(안전 제한 속도), SBC(안전 제동 제어), SBT(안전 제동 테스트), 안전 정지 SS1 및 SS2와 같은 안전 동작 기능은 성능 수준 최대 PL e까지 최고의 안전 요건을 만족시킵니다. 이러한 기능은 드라이브 내에서 직접 실행됩니다. 안전 작동 정지 및 두 제동 장치 제어를 결합하여(안전 제동 테스트 포함) 수직축을 보호합니다.


안전한 " teach-in "으로 생산성 증가

또한 " teach-in process "의 도움으로 기계류의 가용성이 크게 증가합니다. teach-in 포인트에서 용접 프로파일 윤곽을 계산한 다음 시스템을 시작할 수 있다면 안전하게 제한된 속도 SLS로 티칭이 발생할 수 있으며, 동시에 안전 게이트를 개방할 수 있습니다. 운전자는 완벽하게 프로세스를 관찰할 수 있으며 설정 시간이 최소화됩니다.

PMCprimo DriveP는 자동화 시스템 PSS 4000의 구성 가능한 제어 시스템 PSSuniversal multi를 통해 지원됩니다. 이 제어 시스템은 PTA 플랜트의 E-STOP 및 자동/설정 모드와 같은 안전 기능을 감시합니다. 선회 게이트 및 슬라이딩 게이트에 있는 Pilz의 안전 센서 기술 PSEN을 통해 전체 용접 기계와 제어/드라이브 섹션을 제어합니다. 또한 운전자 단자 PMI도 안전 진단을 위해 사용됩니다.


Motek 2016에서 Pilz를 방문하세요!

Pilz 드라이브 솔루션에 대해 개별적으로 조언해 드립니다. 2016년 10월 10-13일까지 Motek에서 Pilz를 방문하세요. 8번 홀 8410번 부스에서 Pilz 전문가들을 만나보실 수 있습니다. 여러분의 많은 관심과 성원 부탁드립니다!


상세 정보:

Pilz 드라이브 솔루션 개요

Pilz 드라이브 기술을 사용하는 Deloro Wear Solutions
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr