South Korea | 한국어

2016. 8. 24.

안전성 및 보안성 - 동전의 양면인가?

Industrie 4.0 플랜트의 새로운 안전 요건에 대해 더 많은 정보를 얻을 수 있습니다.

Industrie 4.0의 구현을 위한 자동화 환경이 지속적으로 개발되면서, 기업들은 새로운 안전 요구사항에 직면하고 있습니다. 자동화의 세계가 IT의 세계와 결합되고 있습니다. 따라서 안전성과 보안성은 Industrie 4.0 플랜트의 기능을 위한 주요 필수 조건이 되었습니다. 기존의 생산 플랜트와는 달리, 이 플랜트는 작업 환경에 대한 인터페이스를 갖고 있습니다.


안전성과 보안성의 차이는 무엇일까요?

안전성에서는 기계 또는 플랜트에서 오는 잔류 위험성이 허용 값을 초과하지 않아야 합니다. 여기에는 플랜트 환경의 위험(예: 환경 피해) 및 플래트 내부의 위험(예: 플랜트에서 일하는 사람)이 포함됩니다.


보안성은 외부에서의 무단 접근으로부터 기계 또는 플랜트를 보호하는 것 그리고 내부 시스템에서의 손상, 손실 또는 무단 접근으로부터 중요한 데이터를 보호하는 것과 관련이 있습니다. 여기에는 명시적 공격 및 의도하지 않은 보안 사고가 포함됩니다.


안전성 및 보안성에 대한 요구

Industrie 4.0 플랜트는 향후 자체적으로 재구성 및 최적화가 가능해질 것입니다. 그러나 이를 위해서는 플랜트에서의 작동 안전(안전성 및 보안성)에 대한 재평가가 필요합니다. 또한 남아 있는 보안상의 갭이 높은 안전 위험을 유발하지 않도록 해야 합니다.

전체주의적 안전 개념안전성과 보안성의 상호작용만 요구하는 것이 아닙니다. 사실 이를 위해서 공개 표준에 따라 제조업체 간 고려 사항을 염두에 두고 특별히 만들어진 시스템 구조의 필요성이 점점 더 커지고 있습니다.
안전 측면에서 볼 때 보안성이라는 주제가 기능 안전에 어느 정도까지 영향을 미치는지 확인할 필요가 있습니다.



상세 정보:

백서 Industrie 4.0

Pilz의 Industrie 4.0

Industrie 4.0 호환 자동화 시스템 PSS 4000

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr