South Korea | 한국어

2015. 12. 3.

PAS4000에서 간편한 프로젝트 생성

자동화 시스템 PSS 4000 자습서를 이용하여 PAS4000에서 빠르고 간편하게 프로젝트를 생성합니다.

 자동화 시스템 PSS 4000 신규 자습서

자동화 시스템 PSS 4000을 사용하면 다양한 자동화 프로젝트를 구현할 수 있습니다. 소프트웨어 플랫폼 PAS4000의 컴포넌트와 에디터는 완벽하게 호환되므로 간단하고 빠른 구성 및 프로그래밍이 가능합니다.

자동화 시스템 PSS 4000에서 그래픽 프로그램 편집기 PASmulti를 이용하여 간단하고 신속하게 그리고 직관적으로 프로그램을 생성할 수 있습니다. 자동화 및 페일세이프 블록으로 이루어진 포괄적인 라이브러리를 사용할 수 있으므로 프로그램의 신속한 생성이 가능합니다.

자동화 시스템 PSS 4000 자습서 시리즈의 두 번째 블록에서 Pilz의 전문가가 나와 PASmulti Editor의 구성, 이를 사용하여 EN/IEC 61131-3에 프로그래밍된 프로그램 섹션을 구조화하는 방법 그리고 PASmulti에서 직접 리소스에 펑션 블록을 할당하는 방법에 대해 설명합니다.


단계별 안전 자동화 방법

자동화 시스템 컴포넌트의 효율적인 구성을 위해 Pilz는 보다 효율적인 프로그래밍 방법을 보여주는 자습서 시리즈를 제공합니다. 자습서는 광범위한 주제에 대한 총 17개 동영상으로 구성되어 있으며, Pilz의 전문가가 자동화 시스템 PSS 4000의 하드웨어와 소프트웨어를 정확히 사용하는 방법을 설명합니다.

상세 정보

PSS 4000 자습서 YouTube 동영상

Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr