South Korea | 한국어

2015. 9. 9.

API 인터페이스를 포함한 소프트웨어 플랫폼 PAS4000

이로써 PAS4000 외부에서 자동화 프로세스 기반의 제어 프로젝트를 구성하는 사용자의 편의성이 크게 개선됩니다.

자동화 시스템PSS 4000의 소프트웨어 플랫폼 PAS4000에서 그래픽 프로그램 에디터 PASmulti 또는 프로그래밍 언어 IL, STL 및 LD를 사용하여 EN/IEC 61131-3에 따라 간편하게 제어 시스템 PSSuniversal PLC 및 PSSuniversal multi를 구성 및 프로그래밍할 수 있습니다.


API를 통해 외부 애플리케이션 프로그램을 PAS4000에 연결 가능

Pilz는 PAS4000에 외부 애플리케이션 프로그래밍용 인터페이스(API - 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 제공합니다. 이로써 자동화 프로세스 기반의 제어 프로젝트를 구성하는 사용자의 편의성이 크게 개선됩니다(예: Excel). 예를 들어, API를 사용하면 Excel이 자동으로 PAS4000용 제어 코드를 생성할 수 있습니다. 특히 유사한 다수의 프로젝트를 구성할 필요가 있는 엔지니어링 프로세스에서 시간을 절약할 수 있습니다. 미리 정의된 기능을 빠르고 효율적으로 인터페이스에 전송, 에디터를 통해 수동으로 무엇인가를 입력할 필요 없이 제어 프로젝트에 기능을 연결시킬 수 있습니다.
 

API를 통해 가능한 다양한 작업

API를 이용해 프로젝트를 생성하고, 라이브러리 호출을 통해 블록을 프로그래밍하고, 하드웨어를 구성하고, 프로세스 및 시스템 변수(내부 및 외부)를 매핑할 수 있습니다. 또한 IP 연결을 생성 및 구성할 수도 있습니다. 구성, 제어 시스템으로 다운로드, 라이선싱, 기능 테스트 등 프로젝트를 완료하는 데 필요한 기타 절차는 PAS4000에서 여느 때와 다름없이 수행됩니다.

자동화 시스템 PSS4000은 안전 프로젝트뿐 아니라 자동화도 구현할 수 있으므로, API를 사용하여 안전 기능을 효율적으로 생성하는 것도 가능합니다.
 

온라인 도움말에서 PAS4000에 대한 상세정보 보기

API에서 가능한 작업 및 필요한 명령을 알고 싶다면 "PAS4000용 API"에서 소프트웨어 플랫폼 PAS4000 온라인 도움말을 참조하십시오.


추가 정보:

PAS4000 소프트웨어

자동화 시스템 PSS 4000

API 인터페이스를 포함한 소프트웨어 플랫폼 PAS4000