South Korea | 한국어

2015. 10. 19.

미얀마와 중국 간의 안전한 가스 파이프라인

자동화 시스템 PSS 4000은 미얀마와 중국 간의 가스 파이프라인을 위한 공정 제어 및 안전을 제공합니다.

미얀마와 중국 간 가스 파이프라인의 길이는 2,500킬로미터입니다. 파이프라인 건설에는 4년 가까이 걸렸지만 지금은 서쪽에서 동쪽으로 매년 300억 세제곱미터 용량의 가스를 운송합니다. 루트를 따라 설치되어 있는 14개 컴프레서와 제어 스테이션에서 자동화 시스템 PSS 4000은 SIL3에 따른 안전 공정 제어기능 안전을 책임집니다. 나아가 한 시스템에서 자동화 및 안전 작업을 동시에 수행합니다.


PSS 4000이 보증하는 믿을 수 있고 안전한 가스 운송

전기 가열 시스템을 이용함으로써 Guo Peng Technical Co. Ltd.는 파이프라인이 동결되지 않고 가스가 A에서 B로 안정적으로 운송되도록 합니다. 이를 위해 특정 파이프라인 압력 및 이와 연관된 최소 압력을 유지해야 합니다.

따라서 이 시스템의 필수 요건은 가스 온도 및 가스 흐름을 책임지는 안전 PID 컨트롤러를 모니터링하는 능력이었습니다. 자동화 시스템 PSS 4000의 제어 시스템 PSSuniversal PLC는 경로를 따라 설치된 14개 압축 구간에 사용되며 안전 PID 컨트롤러를 모니터링합니다. 이와 같이 주변 장치에 제어 기능을 일관적으로 분산시킨 것이 자동화 시스템 PSS 4000만의 특징입니다. PID는 소프트웨어 플랫폼 PAS4000의 소프트웨어 블록을 통해 제어됩니다.

자동화 시스템 PSS 4000의 간편한 구현, 논리적 구조 그리고 실용적인 솔루션의 다양성은 말이 필요 없는 장점이었습니다.


추가 정보:

자동화 시스템 PSS 4000

파이프라인 안전 모니터링
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr