South Korea | 한국어

2016. 7. 18.

일본의 법과 표준

전세계 플랜트 및 기계류에 대한 안전.

일본 산업안전법에서는 위험한 기계 또는 위험한 환경에서 사용되는 기계에 대해 국가 기관에서 정한 적절한 보호 조치를 취할 것을 명시하고 있습니다. 예를 들어 이 법은 고무 밀링 기계, 프레스 기계, 크레인용 과부하 방지 장치, 목재 가공용 톱 기계, 폭발성 환경의 전기 부품 등에 적용됩니다. 일부 기계류의 경우에는 제조 또는 이용 전에 국가 기관의 승인을 받아야 합니다. 보일러, 크레인, 압력 용기, 엘리베이터 등이 이 범주에 포함됩니다.


산업 안전과 관련된 요구사항

산업안전조례에서는 기계 공급업체가 최선의 노력으로서 기계 이용과 관련된 위험에 대한 정보를 제공하며 모든 고용주/기계 사용자가 위험 평가를 실시해야 한다고 규정합니다.


산업 안전 및 위험 평가를 위한 조치

일본 산업안전위원회(JISHA)는 주로 위험 평가의 도입과 직업 안전 및 건강 관리 체제(OSHMS)의 수립을 지원합니다. 일본의 법 규정 때문에 모든 고용주/기계 사용자는 산업 안전 조치를 마련해야 합니다. 직원들은 고용주가 수행하는 그러한 활동을 지원할 의무가 있습니다.

위험 평가 방법은 국제 표준과 조율된 JIS(일본 산업표준)에 명시되어 있습니다. 특정 화학 물질을 사용할 때는 반드시 위험 평가를 실시해야 하지만, 현재 다른 산업에서는 이것이 필수 규정이 아닙니다.


상세 정보:

기능 안전 표준에 관한 참고 서적

Pilz 서비스 범위
 

일본의 전세계 플랜트 및 기계류에 대한 안전
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr