South Korea | 한국어

2015. 12. 22.

안전 검증

완벽한 기계류 안전 보증을 위한 필수 단계

기계 사용자들은 안전 시스템이 필수 안전 요건을 갖추고 있으며 국제 표준 및 현지 표준을 준수한다는 절대적 보장을 요구합니다. 이제 안전 자동화는 다양한 기계 시스템의 관례적 요소가 되어, 안전 규정 준수 및 표준화의 복잡성을 더욱 가중시키고 있습니다.

따라서 안전 검증은 작업장의 안전 및 기계류의 규정(표준 및 요건) 준수를 보장하기 위한 열쇠입니다.  안전 검증은 설계의 최종 단계에서 이루어지기 때문에, 위험 평가가 이루어진 후에는 안전 확인이 간과되거나 과소평가되는 경우가 많습니다.


표준 및 규정

기계류 안전 시스템은 IEC 61508, IEC 62061, EN ISO 13849-1 및 13849-2에 따라 검증되어야 합니다. EN ISO 13849-2는 "검증은 정적 테스트와 동적 테스트, 그리고 기타 방법을 사용해 모든 부품이 올바로 상호작용하여 정해진 안전 기능을 수행하는지 그리고 의도하지 않은 기능이 수행되지는 않는지를 보여주는 과정입니다”라고 규정합니다.


기계류 라이프사이클

기계류의 제어 시스템에 대한 검증은 기계 안전 라이프사이클의 필수적인 부분으로, 최종 사용자와 기계 공급업체에 안전 시스템의 설계 특성이 위험 평가에서 확인되고 설정 및 설계 과정에서 정해진 요건을 만족하는지 확인할 수 있는 기회를 제공합니다. 또한 최종 사용자에게는 기계가 관련 안전 표준을 모두 준수하고 있음을 보장하는 방법이기도 합니다.

검증은 기계 자동화의 발전 과정에서 이루어졌거나 앞으로 이루어질 진보에 비추어봤을 때 여전히 복잡하고 복합적인 작업입니다. 기계류 지침에 따른 CE 마크, NR 12(브라질) 및 일부 ANSI 표준 등의 규정에 대한 인증을 받으려면 검증 결과를 문서화하여 신청해야 합니다. 독립된 제3자에 의한 검증이 필요한 경우도 있습니다.
 

자세한 정보:

안전 검증 서비스

완벽한 기계류 안전 보증
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr