South Korea | 한국어

2015. 7. 28.

단계별 기계 안전(4)

시리즈 4부: 지침서 및 CE 마킹

안전한 기계류를 제공하기 위해서는 무엇을 고려해야 합니까? 이를 위해 관련 단계를 정리해 드립니다. 시리즈의 4번째이자 마지막 단계에서는 지침서 및 최종 CE 인증에 대해 알아야 할 모든 사항을 확인하실 수 있습니다.
 

7단계: 지침서

지침서는 플랜트, 기계류 및 제품이 제공될 때 함께 제공됩니다. 지침서의 오류가 사고로 이어질 경우 법적 논란의 소지가 될 수 있습니다.
안전 지침은 지침서의 핵심 부분입니다. 입법 관계자들에 따르면 안전 지침은 위험 요소에 대한 보호 조치를 수행한 후에도 여전히 존재하는 모든 잔여 위험 요소를 설명해야 합니다. 또한 기계 제조자는 사용자의 "기계의 예측 가능한 오용"에서 발생할 수 있는 위험도 고려해야 합니다. 따라서 신중한 위험 평가는 지침서를 제작할 때 중요한 토대가 됩니다.
 

8단계: CE 인증

제조업체나 유통업체는 제품에 CE 마크를 부착함으로써 해당 제품이 소유권 보장과 관련하여 의도한 목적대로 사용되는 경우 기계류 지침 2006/42/EG의 모든 법적 요구사항을 충족한다는 것을 입증할 수 있습니다. EU 이외의 국가에서 수입한 모든 기계류에도 제조 연도와 관계없이 CE 마크가 필요합니다. CE 마크의 부착은 시중에 제품을 내놓는 제조업체/개인의 단독 책임이며 공식적인 승인이 필요하지는 않습니다.
CE 마크가 있는 독립형 기계들을 통합하여 기계 조립품 (플랜트) 을 만드는 경우, 전체 플랜트에 대하여 CE 마킹을 비롯한 적합성 평가 절차를 수행해야 합니다.


상세 정보:

시리즈 1부: 위험 평가 및 안전 개념
시리즈 2부: 안전 설계 및 안전 구성품의 선택
시리즈 3부: 시스템 구현 및 검토
CE 마킹
 

단계별 기계 안전: 지침서 및 CE 인증
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr