South Korea | 한국어

2015. 2. 24.

시리즈 시작: 위험 평가부터 CE 마킹까지의 과정

"단계별 기계 안전" 시리즈에서는 CE 마킹을 받는 데 필요한 개별적인 조치를 단계별로 제공합니다.

"단계별 기계 안전" 시리즈에서는 CE 마킹을 받는 데 필요한 개별적인 조치를 단계별로 제공합니다. 본 문서에서는 위험 평가 및 안전 개념에 대한 정보를 제공합니다.
 

법적 입장에 대한 배경 정보

기계 제조업체는 기계류에 대한 적합성 평가 절차를 수행해야 합니다. 제조업체들은 CE 마크를 붙임으로써 플랜트 또는 기계류가 기계류 지침 2006/42/EC의 모든 필수 보건 및 안전 요건을 충족시킨다는 점을 확인시켜 줍니다. 기계류 지침은 EU 내 플랜트 및 기계류 안전을 위한 기준입니다. 이 지침은 표준화된 안전 수준을 명시하여 제품의 안전 이동을 보장합니다.
 

1단계: 기계류 안전의 핵심인 위험 평가

유럽 내부 시장의 기계류 제조업체는 고객에게 안전한 제품만을 제공할 의무가 있습니다. 따라서 기계류 제조업체는 기계류 지침 조항에 따라 위험 평가를 실시해야 합니다. 위험 평가 내용:

  • 해당되는 조화 표준 및 규정을 파악합니다.
  • 기계의 한계를 정의합니다.
  • 기계의 수명 단계별 모든 위험을 파악합니다.
  • 위험을 확인하고 평가합니다.
  • 위험을 감소시키기 위한 접근법을 추천합니다.

위험 수준은 발생 가능성 및 피해 정도에 따라 구분됩니다.
 

2단계: 안전 개념 설정

안전 개념은 기술 조치를 설명하고 해당되는 국내 및 해외 조화 표준에 따라 기계류의 안전을 보장합니다. 적절한 안전 개념은 보호와 생산성 간의 균형을 유지해 줍니다.

우선적으로 안전 개념은 압축된 액체 및 기체의 사용과 위험 영역에 있는 작업자 감지 외에도 고정식 및 이동식 가드, 플랜트 및 기계류 중지를 위한 시스템, 전력 공급을 안전하게 종료하는 옵션의 사용을 고려합니다.

계속 … 여기에서 간단히 소개하고자 하는 시리즈 2부 내용은안전 설계 및 안전 구성품의 선택 문제입니다.
 

상세 정보:

위험 평가

안전 개념

 

단계별 기계 안전:  위험 평가 및 안전 개념
Contact

Pilz Korea Ltd. "Safe Automation" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr