South Korea | 한국어

2014. 8. 20.

항만 물류의 표준

자동화 시스템 PSS 4000은 아부다비의 칼리파 항만에서 본선 하역용 크레인의 모든 안전 관련 기능을 감시합니다.

" "자동화 시스템 PSS 4000이 있었기에 우리가 원래 의도했던 것보다 훨씬 많은 것을 이룰 수 있었습니다. 종래 방식에 머물러 있었다면 이러한 성과를 이루지 못했을 것입니다. …“라고 TMEIC(도시바 미쓰비시 전기산업 시스템 주식회사)의 자재관리 영업 책임자인 Javier Rizo가 언급했습니다.

현대식 컨테이너항이 아부다비시와 두바이시 사이에 위치하고 있으며 취급, 관리, 안전 등의 문제에 있어서 가장 최신 기술을 사용하고 있습니다. 자동화 시스템 PSS 4000은 컨테이너 환적 시스템을 감시하는데 사용됩니다.


최첨단의 안전한 취급

자동화 시스템 PSS 4000은 본선 하역용 크레인에서의 비상 정지 기능, 안전 게이트 또는 위치 등과 같은 안전 관련 기능을 감시합니다. 총 19개의 제어 시스템 PSSuniversal PLC 및 38개의 분산형 시스템 PSSuniversal I/O가 사용되며 이들 시스템들은 네트워크로 상호 연결되어 있습니다.


제어 기능의 분산화

제어 기능을 분산화/분배하는 것이 매우 중요합니다. 중앙 집중형 제어 시스템과 달리 모듈식 사용자 프로그램은 중앙 집중식 프로젝트 내에서 사용할 수 있습니다. 이로 인해 전체 프로젝트에 걸쳐서 간단하면서도 표준화된 관리가 가능합니다.


PSS 4000 - 안전과 표준 기능이 하나로 통합된 시스템

안전 기능 이외에도, PSS 4000은 전체 시스템 내에서 표준 데이터를 처리합니다. 즉, PSSuniversal PLC은 이 데이터를 판독하여 이를 상위 수준의 표준 제어 시스템에게 전송한 다음, 이러한 상황에 맞추어 표준 출력을 전환시킵니다.


상세 정보

자동화 시스템 PSS 4000

아부다비의 칼리파 항만에서 사용되는 자동화 시스템 PSS 4000.
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr