South Korea | 한국어

2014. 3. 10.

단순 명료, 유연, 안전 – PNOZmulti

구성 가능한 제어 시스템의 다양한 활용 범위를 알고 계십니까? 이 동영상을 보시면 다양한 활용 범위를 확인할 수 있습니다!

구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti는 플랜트나 기계의 여러 가지 안전 기능을 실행하는데 사용됩니다. 이 시스템의 특징을 들어보자면 활용도가 높고, 선택 가능한 진단 방법이 세분화되어 있으며, 사용이 간단한 구성 툴이라는 것입니다.


손쉬운 구성

안전 기능은 PNOZmulti 컨피규레이터를 이용하여 신속하고 간단하게 생성할 수 있습니다. 사용하기 쉬운 이 소프트웨어 툴은 소프트웨어 블록이 다양하고 작동이 간단하기 때문에 고객의 만족도가 높습니다.


유연한 활용

모든 공용 통신 네트워크에 연결할 수 있어서 PNOZmulti는 작동 제어 시스템의 수준이 더 높아도 사용할 수 있으며 따라서 최대의 유연성을 보장합니다 이 시스템에는 안전 속도 및 정지 모니터 또는 링크 모듈 등과 같은 다양한 확장 모듈이 갖추어져 있습니다.


간단한 진단

또한 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti는 간단하면서도 유연한 진단을 보장합니다. 오류 메시지는 수많은 방식으로 표시할 수 있습니다. 이는 실질적인 기계 정지 시간 감소 및 플랜트 가동률 상승을 의미합니다.

PNOZmulti - 모든 기계 종류에 사용할 수 있는 전세계적 안전 표준 제품


구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti과 이 시스템의 유연한 활용에 대한 상세 정보를 확인하십시오. 동영상 을 보시면 상세 정보를 쉽게 확인할 수 있습니다!


상세 정보:

제어 기술 목록(PNOZmulti Mini, PNOZmulti, PNOZmulti 2는 동영상(유튜브)으로 확인 가능)

Pilz 제어 기술

단순 명료, 유연, 안전! 구성 가능한 제어 시스템 PNOZmulti
Contact

Pilz Korea "The Spirit of Safety" - Seoul HQ
성남시 분당구 판교로 228번길 17, 이랜텍동 4층 (13487)
경기도
South Korea

전화: +82 31 778 3300
E-메일: info@pilz.kr