NR-12는 남미에서 가장 널리 알려졌으며 가장 관련성 높은 기계류 안전 지침입니다. 다른 남미 국가에는 다른 법규와 지침이 적용됩니다. Pilz 지역 파트너는 고객 국가의 기계류 안전에 관해 모든 점에서 조언을 해드릴 수 있습니다.
남미의 법과 표준
브라질의 법
브라질에서는 노동부가 건강 및 안전 규정의 준수 여부를 감시합니다. 이 규정은 법령 5452를 통해 1943년 5월 1일에 발효된 통합 노동법(CLT)을 기준으로 합니다. CLT는 브라질 노동법을 단일화하고 개인 및 집단 노사 관계를 규제합니다. 이 법령에서 NR(Normas Regulamentadoras)이라고 알려진 규제 기준은 작업장 안전을 보장하는 데 필요한 절차를 규정합니다. 이것은 법적 구속력이 있습니다. 즉, 의무적으로 준수해야 합니다. NR에는 실질적으로 이행되어야 하는 법적 규정을 포함하고 있으므로 어느 정도까지는 유럽 지침과 상응합니다. 그 범위는 표준을 참조하여 정해야 할 것입니다. 기계류 안전 관련 규정을 포함하는 NR-12를 포함하여 안전에 적용되는 NR은 총 36개입니다.
브라질의 표준
ABNT(Brazilian Associacão Brasileira de Normas Técnicas)는 브라질 국가 표준을 제정 및 발표할 책임이 있습니다. 국가 표준(NBR)은 주로 기존의 ISO 및 IEC 표준에서 파생되며, 대체로 수정 없이 채택됩니다. 또한, EN 표준도 부분적으로 채택됩니다. 글로벌화 및 시장 요구사항으로 인해, 일반적으로 규모가 더 큰 브라질 기업들은 ABNT가 ISO/IEC 표준을 브라질 법규에 통합하기 전에 이러한 표준으로 전환하고 있습니다. 국제 ISO/IEC 표준은 다국적 기업 또는 오일이나 가스 같은 공정 산업의 몇몇 부문에 주로 적용됩니다.
브라질의 기계류 안전 - Norma Regulamentadora NR-12
NR-12는 지역 기계류 안전 지침으로, 반드시 준수해야 합니다. NR-12는 1978년에 처음 제정되었지만, 진정으로 포괄적인 기계류 안전 요구사항이 정립된 것은 2010년 12월의 5차 개정 때였습니다. 원칙적으로 NR-12는 브라질 포르투갈어로만 제공합니다. 2010년 개정판의 비공식 영어 버전도 있지만, 그것은 원본 언어 버전의 맥락에서 적용되어야 합니다. NR-12의 구조, 내용 및 안전 요구사항은 대부분 유럽 기계류 지침 MD 2006/42/EC 부록 I을 기준으로 하지만 절대적으로 동일하지는 않습니다. NR-12는 MD와 달리 기계 제조업체가 아닌 브라질의 기계 작업자를 대상으로 하고 있습니다. 또한, NR-12는 MD와 달리 새 기계와 중고 기계에 모두 적용됩니다.
공공 부문 및 민간 부문의 근로자와 CLT에 등록한 근로자는 모두 이 규정을 준수해야 합니다. NR-12는 브라질 연방 정부 대표단과 노사 대표단이 함께 작성했습니다. 그 목적은 새 기계류와 중고 기계류의 안전 요구사항이 국제 안전 표준을 준수함을 보증하는 것입니다.
NR-12의 목적
NR-12의 주된 목적은 신세대 기계류가 운송부터 시운전, 사용, 유지보수, 최종 폐기에 이르는 전체 수명 단계에서 본질적으로 안전함을 보장하는 것입니다. 또한, NR-12에는 기존 기계류의 변경에 대한 조치도 포함됩니다. 이 표준에는 계획된 예방 유지보수에 대한 요구사항도 명시되어 있습니다. 안전 규정 관점에서 제대로 구비되지 않은 폐 기계를 판매하는 일이 생기지 않도록 하기 위해 낡은 기계의 처분에 관한 요구사항도 포함되어 있습니다. 기계를 전매하기 전에 현재의 안전 표준을 준수하도록 기계를 장착해야 한다고 규정에 명시되어 있습니다. 또한, 기계 제조업체는 작업자에게 문제가 생기지 않도록 NR-12의 개별 요구사항을 알고 이를 이행해야 합니다. 브라질 포르투갈어로 된 기술 문서는 단일한 핵심 기준입니다.
백서 NR-12
브라질에서는 기계류 지침 NR-12가 산업 안전을 규정합니다. 본 지침에서 가장 중요하게 짚고 넘어가야 할 점을 백서로 요약했습니다.
다운로드
NR-12와 관련된 추가 정보는 Pilz의 백서에서 확인할 수 있습니다. 다운로드하여 저장하시겠습니까?
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어
전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de
전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com
아메리카
- 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- 브라질: + 55 11 4942-7032
- 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- 멕시코: +52 55 5572 1300
유럽
- Denmark: +45 74436332
- 벨기에: +32 9 321 75 70
- 아일랜드: +353 21 4804983
- 스위스: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- 독일: +49 711 3409 444
- Spain: +34 938497433
- France (무료): +33 3 88104000
- 이탈리아: +39 0362 1826711
- Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Netherlands: +31 347 320477
- 러시아: +7 495 6654993
- Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
- 영국: +44 1536 460866
- 터키: +90 216 5775552
- 오스트리아: +43 1 7986263-444
아시아 태평양
- China: +86 400-088-3566
- 싱가포르: +65 6829 2920
- South Korea: +82 31 778 3390
- 대만: +886 2 25700068
- New Zealand: +64 9 6345350
- 태국: +66 210 54613
- 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- 일본: +81 45 471 2281