북미

유럽과는 달리 북미에서는 EC 적합성 선언이 무의미합니다. 미국과 캐나다에서는 다양한 표준, 규정 및 지침에서 기계 류 안전 보증 방법을 명시하고 있습니다.

제품 표준, 방재 규정("소방 법규"), 전기 지침, 국법 등은 미국에서 특히 유효하게 적용됩니다. 또한 미국 산업안전보건청(OSHA)은 안전하고 건강한 작업장 제공에 대해 규제합니다.

캐나다 산업안전보건원(CCOHS)은 작업장 안전에 대해 규제하며, 다양한 지역의 각종 지방 규정이 이를 뒷받침하고 있습니다.

미국의 법과 표준

미국의 법적 기반은 제품 표준, 소방 법규, 전기 규정(NEC), 국내법 등의 혼합이라고 볼 수 있습니다. 지방 정부 기관은 이러한 법규들이 시행 및 구현되고 있는지 감시할 권한이 있습니다.

미국 시민은 무엇보다도 다음 기관의 표준을 인정합니다.

미국

산업안전보건청(OSHA)

미국 산업안전보건청은 미 노동부 산하 기관입니다. 고용주는 OSH(직업 안전 및 건강) 법에 따라 안전하고 건강한 작업장을 제공할 책임이 있습니다. OSHA의 사명은 표준을 제정 및 시행하고 훈련, 방문 지원, 교육, 원조 등을 제공함으로써 안전한 작업장을 보장하는 것입니다. 고용주는 해당 OSHA 표준을 모두 준수해야 합니다. 또한 고용주는 작업장에 심각한 위험이 존재하지 않도록 조치할 것을 명시한 OSH 법의 기본 의무 조항도 준수해야 합니다.
www.osha.gov/law-regs.html

예를 들어, 미시간주와 캘리포니아주를 포함한 미국의 22개 주 정부는 OSHA의 의무를 수행하는 안전 및 건강 프로그램을 가동하면서 그에 상당하거나 때로는 훨씬 엄격한 요구사항을 이행하고 있습니다. 다른 4개 주의 주정부 계획에는 공공 부문 근로자만 포함됩니다. OSHA에 따르면: 각 주(State)는 최소 연방규정과 동일하게 효과적인 직업안전 및 보건 기준을 정립해야 한다." (대부분의 주는 연방 규정과 동일한 규정을 적용하고 있다.) 주는 연방 규정에 의해 언급되지 않은 위험을 커버하는 규정을 반포할 권리를 가지고 있다.

정부 규정인 OSHA 표준은 기술 요구사항은 매우 다르더라도 어느 정도는 유럽 지침과 상응합니다. OSHA는 추상적인 요구사항보다는 구체적인 기술적 의무 요구사항을 규정하는 데 더 관심을 갖고 있습니다. 또한 EU 지침이 주로 기계 제조업체와 통합업체를 대상으로 하고 있는 반면, OSHA 표준은 기계를 가동하는 고용주(일반적으로 기계 구매자 또는 소유자)를 대상으로 한다는 중대한 차이가 있습니다 따라서 미국에서는 OSHA 표준의 준수를 요구하는 것이 구매자의 책임입니다.

OSHA 검수자는 계획된 검사 및 계획되지 않은 검사를 수행할 뿐만 아니라 산업재해가 발생하는 경우에도 관여하게 됩니다. "자발적" ANSI 표준이 고려되지 않은 것이 확실하면 OSHA 벌금이 더 커질 수 있습니다. 민사소송으로 이어지는 경우에는 처벌 수위가 더욱 높아질 수 있습니다.

미국표준협회(ANSI)

ANSI 표준은 민간 기관에서 개발하며 "자발적 산업 표준"의 위상을 가집니다. 따라서 ANSI 표준이 계약의 일부로 포함될 수도 있습니다. 많은 OSHA 표준은 ANSI 표준을 기준으로 합니다. 의무적 OSHA 표준은 자발적 ANSI 표준의 이전 버전을 기준으로 하는 경우가 많습니다. 이 경우에는 두 표준을 모두 적용하는 것이 바람직합니다.

안전보증기관(UL)

UL은 안전 표준을 발표합니다. 여기에는 주로 전기 장치와 구성품에 대한 요구사항이 포함됩니다. 한 가지 예는 UL 508A(산업용 제어판)입니다. 일부 UL 표준은 UL에서 ANSI에 제출한 것입니다. 그것이 이제는 ANSI 표준이 되었습니다. UL 표준은 주로 화재 및 감전의 위험과 관련된 것입니다.

OSHA에서는 작업장에 있는 거의 모든 전기 장치와 케이블이 관련 UL 표준을 준수하고 국가 공인 연구소(NRTL)에서 이를 등재/인증해야 한다고 명시되어 있습니다. OSHA는 NRTL 목록을 발표합니다. 이 목록에는 CSA(캐나다 표준협회), Intertek(ETL), TÜV Rheinland, TÜV SÜD, UL(안전보증기관) 등이 포함됩니다. 등재되지 않은 장치의 경우 동일한 NRTL을 통해 현장 시험 같은 것을 받을 수 있습니다. UL 표준은 IEC(국제전기기술위원회) 및 유럽 표준(EN)과 매우 다른 경우가 많거나 심지어는 서로 모순되기도 합니다. UL 표준 준수는 장치에 NRTL 시험 마크가 있는지 여부로 알 수 있습니다. 이 기관들은 규정 준수 제품 목록도 발행하며, 이들 장치를 "등재됨"으로 분류합니다. 미국의 전기공학 검사관은 장치에서 시험 마크(UL, CSA 등)를 확인합니다. 시험 마크가 없는 장치는 일반적으로 승인되지 않습니다.  이들 연구소 대부분은 여러 국가에서 인정을 받고 있습니다. 그리고 이들의 "US" 시험 마크만 인정됩니다. (예를 들어, 유럽 또는 중국의 TÜV 시험 마크는 미국에서는 용인되지 않습니다.)

미국방화협회(NFPA)

국제전기코드(NEC)는 NFPA(미국방화협회)에서 ANSI/NFPA 70으로 발표합니다. 특히 새 건물이나 대형 구조물의 NEC 준수 여부는 지역 감시 기구(주로 지방자치 기구)에서 확인합니다.

NFPA는 ANSI/NFPA 79 표준(산업 기계류에 대한 전기 표준)도 발표합니다. 그 범위는 EN/IEC 60204-1과 대부분 같으나 동일하지는 않습니다. ANSI/NFPA 79의 준수는 본질적으로 자율에 맡기고 있지만, 미국에서는 이를 강제하는 주/지방 기관도 일부 있습니다.

캐나다의 법과 표준

캐나다의 일부 작업장은 캐나다 산업안전보건원(CCOHS)에서 인정하는 연방 법률의 관할입니다. 그러나 대부분은 지방 또는 지역 규정에 따라 규제됩니다.

참고: CE 인증은 유럽 요구사항입니다. 캐나다에서는 이를 인정하지 않으므로 관련성이나 의미가 없습니다.

캐나다의 전기 표준은 CSA(캐나다 표준협회)에서 발표합니다. 이 표준은 미국 규정과 유사한 경우가 많습니다. 일부 전기 CSA 표준은 IEC 표준을 기반으로 하여 캐나다의 요구에 맞게 적용시킨 것입니다. 다른 표준들은 UL 또는 NFPA와 연계하여 개발한 것입니다. 전기 안전은 SCC(캐나다 표준위원회)에서 승인한 연구소에서 인증합니다. 여기에는 CSA, UL 외에 다수가 포함됩니다.

또한 CSA는 캐나다의 기계 표준을 발표합니다. 일부는 ANSI 표준을 기반으로 하거나 ANSI와 연계하여 개발합니다. 다른 표준은 ISO 표준을 기반으로 합니다.

캐나다

온타리오

온타리오 지방의 기술 기계류 안전 요구사항은 EU의 요구사항과 상응합니다. 그러나 제조업체의 자체 인증은 허용되지 않습니다. 새로 설치되거나 개조된 기계류의 경우에는 온타리오 규정 851(산업 설비 - 안전 규정)에 면허 있는 엔지니어의 PSHSR(가동 전 보건안전 검토)를 받기 전에는 소유자 또는 고용주가 기계류를 작동해서는 안 된다고 규정되어 있습니다. 온타리오주 노동부의 PSHSR은 CSA, ANSI, ISO 및 EN의 규정을 조합한 것입니다.

전기 안전 측면에 대해서는 온타리오 전기 안전 법규 및 온타리오 규정 438/07에 모든 전기 제품 및 장치가 SCC 공인 기관으로부터 CSA 표준에 따른 인증과 마크를 취득해야 한다고 명시되어 있습니다. 건물의 전기 설치물 역시 전기 안전 기관(ESA)의 검사를 받아야 합니다.

퀘벡

퀘벡 지방에서는 영어와 프랑스어 둘 다 포함하는 경고문과 안전 지침을 부착해야 합니다.

기타 지방

캐나다의 기타 지방에는 캐나다 전기 법규(CEC 또는 "CE 법규") 및 기타 CSA 표준에 따라 온타리오와 유사한 전기 안전 규정이 있습니다. 기계류 안전과 관련하여 온타리오 외 지역에서는 대개 CSA 표준을 이용합니다.

본사

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
독일어

전화: +49 711 3409-0
E-메일: pilz.gmbh@pilz.de

기술 지원

전화: +49 711 3409 444
E-메일: support@pilz.com

아메리카

  • 멕시코: +52 55 5572 1300
  • 브라질: + 55 11 4942-7032
  • 미국 (무료): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • 캐나다: +1 888-315-PILZ (315-7459)

유럽

  • 아일랜드: +353 21 4804983
  • 오스트리아: +43 1 7986263-444
  • Finland: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • 이탈리아: +39 0362 1826711
  • 러시아: +7 495 6654993
  • Spain: +34 938497433
  • Denmark: +45 74436332
  • 스위스: +41 62 889 79 32
  • 독일: +49 711 3409 444
  • 벨기에: +32 9 321 75 70
  • 터키: +90 216 5775552
  • Netherlands: +31 347 320477
  • France (무료): +33 3 88104000
  • Sweden: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portugal: +351 229 407 594
  • 영국: +44 1536 460866

아시아 태평양

  • South Korea: +82 31 778 3390
  • New Zealand: +64 9 6345350
  • 일본: +81 45 471 2281
  • 대만: +886 2 25700068
  • 싱가포르: +65 6829 2920
  • 태국: +66 210 54613
  • China: +86 400-088-3566
  • 오스트레일리아 (무료): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
이 문서가 도움이 되었습니까?